处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IHS:DRAM市场已成熟 可望起死回生?

IHS:DRAM市场已成熟 可望起死回生?
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-21
  • 全球PC销售低迷不振,连带拖累 DRAM 产业进入景气寒冬。尽管如此,国际研调机构IHS iSuppli(IHS-US)的调查仍然带来好消息, 表示DRAM市场经过一段时间的供过于求、价格惨跌后,今(2013)年已经趋于成熟,将可望在供需之间取得平衡。

    所谓患难淬炼品格,或许这就是DRAM市场的写照。IHS调查显示,2008年时DRAM晶圆产量达到1640万的颠峰,从那时起,DRAM产量便持续下滑,IHS更预估今年产量将严重衰退24%,达1300万。

    IHS表示,产能下降其实对DRAM产业有利,如此一来便可以逐渐平衡供需。IHS指出,透过削减产量,使得需求较高,也可望稳定DRAM的价格。

    今年季,受到伺服器PC、行动装置需求增加,整体DRAM产业的营收创下2年来新高。今年3月,4G DDR3的DRAM模组价格从去(2012)年12月的16美元,大涨至23美元。这样的涨幅,和过去的跌势相比,相差甚远。

    IHS首席DRAM分析师霍尔(Mike Howard)指出,DRAM行业近年来面临严峻的挑战,包括供过于求、PC市场疲软等,造成长期价格萎靡、企业收入大失血。尽管如此,霍尔却指出,“但是,DRAM产业已经进入成熟期,使其在面对严峻的市场环境下,也能保持成长。”

    DRAM市场进入后PC时代

    对DRAM产业来说,其中的变化,就是PC产业快速没落,伺服器和行动装置的兴起。10年前,近乎65%的DRAM都用于桌上型电脑或笔记型电脑;如今,这样的荣景已不再。随着PC销量下滑,DRAM用于PC和笔电的占比已经不到50%,甚至预估明(2014)年还降到40%以下。但另一方面,行动装置的兴起,却也提升DRAM需求量。