• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

攻中低阶智能机高通推6款入门级产品

来源:精实新闻
时间:2013-06-21

分享至:
高通 (Qualcomm)今(20日)宣布,其全资子公司美国高通技术公司已扩展其入门级产品线,推出6款包括双核及四核CPU的Snapdragon 200系列处理器。而高通技术所新增Snapdragon 200系列处理器产品线采用28奈米制程技术,并配备针对中国及其他新兴市场而言重要的关键数据机技术,包括支援HSPA+(传输速率高达21Mbps)及TD-SCDMA两大系统。


新推出的Snapdragon 200系列处理器(8x10与8x12)及其相对应的高通参考设计(Qualcomm Reference Design;QRD)版本预计将于2013年底上市,将为中、低智慧型手机提供更高阶效能、图像丰富的游戏体验、与先进多媒体功能。

美国高通技术公司产品管理资深副总裁Jeff Lorbeck表示,透过扩展Snapdragon 200系列处理器产品线,高通正为入门级智慧型手机与平板电脑提供双核及四核处理器产品组合,并将关键处理运算与数据机技术拓展至所有Snapdragon等级处理器。

高通指出,扩增的处理器产品线以更持久的电池效力,为多媒体功能与数据机技术的组合提供支援。全新处理器将可提供双相机功能,包括八百万画素后置相机镜头与高达五百万画素前置镜头;同时以单一平台支援所有SIM卡功能转换,包括双卡双待、双卡双通、与三卡三待。此外,全新Snapdragon 200系列处理器采用Adreno 302 GPU,提供同等级处理器的图形效能,整合了业界的iZat定位功能,支援高通快速充电1.0技术,支援Android、Windows Phone和Firefox操作系统,支援RxD以及单一多模数据机技术,可提供更快的资料传输速率、降低通话中断率,以及更佳的连线能力。

此外,高通更将针对此全新处理器推出相对应的高通参考设计(QRD)版本。高通QRD计划提供客户美国高通技术公司的技术创新、软硬体差异化、简易客制化选项、已测试且符合区域性电信营运商需求、以及由硬体元件供应商与软体应用程式开发商组成的广大生态系统(Ecosystem)。藉由此项计划,客户可以快速推出满足价格敏感消费者的差异化智慧型手机。目前高通已在17国与超过40家OEM厂商合作,推出超过250款采用QRD平台的商用化产品。












标签 中低阶智能机 高通 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻