• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通发布骁龙200系列新处理器 支持WP8平台

来源:集微网
时间:2013-06-21

分享至:
美国 高通 公司今天宣布,其全资子公司美国高通技术公司将扩展 骁龙200 系列处理器,新增六款双核及四核处理器,从而增强其入门级产品阵容。新增的骁龙200处理器采用28纳米制程工艺制造,集成对中国和其他新兴市场非常重要的关键调制解调器技术,包括支持HSPA+(数据传输速率达21Mbps)和TD-SCDMA。全新骁龙200系列处理器(8x10和8x12)及相应的参考设计(QRD)版本预期将于今年晚些时候面市,旨在为大众市场智能手机带来更强大的性能、图形丰富的游戏体验和先进的多媒体功能。

新增的处理器实现了强劲的多媒体能力和调制解调器技术的结合,并提供更长的电池续航时间。这些处理器将支持800万像素的后置摄像头和500万像素的前置摄像头,单一平台支持双卡双待、双卡双通和三卡三待等各种SIM卡组合。骁龙200系列的产品内置Adreno 302 GPU ,提供同级的图形性能;集成了iZat定位功能,支持快速充电1.0技术,支持的Android、Windows Phone和Firefox操作系统,支持RxD,通过单一的多模调制解调器提供更快的数据传输、更低的掉线率和更好的网络连接。

美国高通技术公司还将发布这些全新处理器的QRD版本。QRD计划向客户提供美国高通技术公司的技术创新、差异化软硬件、便捷的定制选项、满足地区运营商需求的预测试和预验证,以及由硬件元器件供应商和软件应用开发商构成的完整生态系统。通过QRD计划,OEM厂商可以快速推出面向价格敏感的消费者的差异化的智能手机。截至目前,美国高通公司已与40多家OEM厂商合作,在17个国家发布了250多款基于QRD平台的产品。







标签 高通 骁龙200 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻