处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中移动4G设备招标迟迟未启动 疑陷技术之争

中移动4G设备招标迟迟未启动 疑陷技术之争
来源:电子工程网 时间:2013-06-19
尽管之前传中国移动 TD - LTE 设备首次大规模招标会于5月初开始,但时间已过去一个多月,招标也迟迟未启动,有业内人士透露,应该是中国移动陷入了技术之争:是新建4G基站为主,还是由3G基站升级4G为主,而这些争执将对整个TD-SCDMA设备厂商的利益产生重要影响。

标书仍未发放

此前的消息传出,中国移动2013年TD-LTE扩大规模实验将于近期正式启动,建设规模约为20万个基站,预计5月启动TD-LTE主设备招标,整体规模达到200亿元。该次招标规模之大罕见,被认为是近年来规模的一次通信设备集采。

但是,截至6月18日,经咨询,中国移动仍未向厂商们发出标书,厂商们也尚未得到招标比原定计划推迟的解释。

D频段和F频段之争

这并非是一个好事,业内推测,中国移动可能陷入一种纠结。就TD-LTE基站建设来说主要存在两种方式:一种是由3G的TD-SCDMA升级到TD-LTE;另外一种是直接建设TD-LTE基站。到底主要采用哪种方式建设,这是中国移动一个一直在认真思考的问题。

这也涉及到所有设备厂商的利益。根据之前中国移动TD-LTE试验网建设情况,在频段上主要采用到1900MHz(F频段)、2600MHz(D频段)、2300MHz(E频段)。其中,F频段主要以及升级为主,D频段则以新建为主。在扩大规模试验网建设中,广州、深圳、杭州主要采用了F频段建网。

目前,各厂商态度实际上已明朗,优选F频段的话,将对在TD-SCDMA市场中占比较大的国内厂商有利。据悉,从TD-SCDMA四期开始,新建的TD-SCDMA基站就已经兼容TD-LTE,可以通过增加基带板、软件升级或新增RRU和天馈升级至TD-LTE。因此,几家在TD-SCDMA占优势的厂商希望主要采用F频段,主要是国产厂商。

但是,几家在TD-SCDMA时代具有微不足道份额的国外设备巨头不甘心,爱立信和阿尔卡特朗都不看好F频段的升级。阿尔卡特朗讯更支持在D频段新建,F频段留给3G网。

各设备商均希望影响中国移动抉择

正因此,在招标之前,各种小道消息满天飞,各厂商都希望中国移动采用的频段技术对自己有利。

一开始,有设备厂商的相关人士透露此次招标F频段基站建设可能呈现压倒性数量,将达15个,D频段只有5万个。并称,中国移动如果期望实现快速建网的话,初期将会以F频段升级为主;后期可以增强D频段的利用。毕竟D频段有190MHz。”

后来又有消息称,“各省的TD-LTE新建网络基于F频段升级还是基于D频段新建,将主要根据各省的网络资源以及建网条件而定”。

而厂商们对中国移动各省公司实际上是有很大影响的,在这种情况下,中国移动TD-LTE设备招标很可能陷入一种一地鸡毛的境地。
-- 新浪科技