处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

面板太阳能技术:太阳能电池与OLED的手机屏幕

面板太阳能技术:太阳能电池与OLED的手机屏幕
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-18
  • 在智能手机电池技术无法突破的情况下,增加电池容量、随时充电成为人们的折中方案。当然,人们可以选择把手机放在太阳下充电,前提是手机内置了 太阳能电池 ,这样即使是外出,也可以保证获取电力,延长使用时间。

    现在已经有不少公司和研究所在研发这块技术。和人们想象中将电池放在机身背部不一样的是,他们研究如何将光伏组件植入面板,或者玻璃之中。来自麻省理工学院的创业公司 Ubiquitous Energy 正在开发一种透明的材质,既可以吸收红外线、紫外线,同时可以让光线穿过去。剑桥大学研究人员在朝另一个思路拓展,将太阳能电池与 OLED 屏幕整合,捕捉像素缝隙透过来的光。

    将光伏组件放在正面更有利于使用。通常情况下,为了不错过通知,避免划伤屏幕,人们喜欢把屏幕向上放置。以往将太阳能放背部的做法并不符合用户习惯,无法获得足够的能源。

    来自法国埃克斯普罗旺斯的创业公司 SunPartner 同样在研究面板太阳能技术,与前几者不同的是,SunPartner 的技术更取巧、成熟,很快就可以商用了。

    SunPartner 的产品思路如下图所示,将标准的光伏组件以条纹的形式排列,和透明的薄膜条纹交替叠成一个平面,上面加一层波形的透镜。由于光线折射的原理,透镜会将透明薄膜后面的内容放大呈现出来,缩小光伏组件的显示。太阳光线照射的时候,透镜可以让光线聚焦在光伏组件上。

    这种做法利用了光学上的“诡计”,坏处很明显,那就是无法做到 100% 透明,目前仅能做到 82% 透明,未来可以达到 90%,该公司拥有 30 多项相关专利。

    SunPartner 声称这块玻璃可以将手机续航提升 20%,约 2 小时的续航时间。由此带来的成本提升是 2.3 美元,目前已经在和 3 家手机厂商合作,预计在 2014 年初可以上市。wmpoweruser 称诺基亚是其中之一。

    用屏幕来做充电组件,确实是一个很棒的思路,放在 iPad、Kindle 这样的大屏设备上效果会更明显,也许我们很快就能看到这样的设备上市。