• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

骁龙800给力 索尼Xperia ZU跑分32000+【图】

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-18

分享至:
  • OFweek 电子工程 网, 索尼 Xperia ZU将在本月25日在德国正式发布,它将会是首款使用高通骁龙800 处理器 的手机。据之前泄露的消息称,Xperia ZU与Xperia Z采取相同的设计,使用2.2GHz四核处理器,Adreno 330 GPU,2GB RAM+16GB ROM,支持MicroSD卡插槽。其屏幕使用6.44寸的1080P屏幕,同时将使用Triluminos with X-Reality for Mobile技术,此技术已经在之前发布的Vaio Pro 13进行了应用,色彩还原能力、色域、对比度、可视角度等方面都有着不错的能力。除此之外,Xperia ZU使用800万像素主摄像头+220万像素前置摄像头,操作系统为的安卓4.2.2。

    据高通官方宣称,高通骁龙800处理器比骁龙S4 Pro的性能强上75%,而目前主流的骁龙600处理器要比骁龙S4 Pro强40%,那么骁龙800处理器到底有多强也比较让人期待。

    现在一款名为ymmh5y0n5zeaouu的手机出现在了安兔兔评测当中,这应该是一个代号,它的处理器频率为2150mAh,使用的操作系统为安卓4.2.2,再结合机型名称为日文,把这些相结合起来,不难推测出其就是索尼Xperia ZU,而其跑分成绩达到了32173分,目前排在49位。而这显然不是骁龙800的性能,其频率可以达到2.3GHz。

    高通骁龙800处理器将会是今年下半年旗舰手机的标准配置,除了索尼Xperia ZU之外,OPPO Find 7、Nexus 5等机型已经确认将使用高通骁龙800处理器。

  • 标签 索尼 处理器 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

    更多新闻