• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Silicon Labs收购Energy Micro

来源:电子工程网
时间:2013-06-17

分享至:
Silicon Labs(芯科实验室有限公司)近日宣布签署了收购Energy Micro AS的终协议。这家位于挪威奥斯陆的民营公司主要销售业界电源效率的32位单片机(MCU)系列产品,并且针对业界的 ARM Cortex -M架构,开发多重通讯协议的无线射频解决方案。Energy Micro的节能单片机和无线电解决方案主要用于对功耗敏感的市场应用,包括物联网(IoT)、智能能源、居家自动化、安防和便携式电子产品市场。

这项策略性的收购可强化Silicon Labs的成长机会,使公司成为首屈一指的节能嵌入式解决方案创新厂商。物联网市场的增长,再加上持续部署智能电网和智能能源基础设施,推动了连接设备对高效节能和无线连接技术的强劲需求。业内专家预测,物联网连接设备的数量到2015年将突破150亿个节点,到2020年将达到500亿个节点。

Energy Micro的系列产品可强化Silicon Labs 32位Precision32单片机、Ember ZigBee和sub-GHz无线产品,并专攻成长中的嵌入式市场。这项收购大幅扩展了Silicon Labs的单片机系列产品,并增加了将近250种采用ARM的EFM32 Gecko单片机产品,包括从超低功耗、小封装、采用ARM Cortex-M0+核心的单片机,一直到更高性能、节能并具备数字信号处理器(DSP)和浮点运算功能的Cortex-M4核心的单片机。此外,在Energy Micro超低功耗的EFR Draco无线电产品加入后,这项收购可望使Silicon Labs的无线电系列产品更上一层楼。这些多功能的无线收发器和系统单芯片(SoC)组件将支持从sub-GHz到2.4 GHz的频段,以及多项标准和专属通讯协议,包括低功耗蓝牙(LE)、6LoWPAN、ZigBee、RF4CE、802.15.4(g) 、KNX、ANT+以及其他的通讯协议。

Silicon Labs总裁暨首席执行官Tyson Tuttle表示:“Silicon Labs和Energy Micro拥有相辅相成的共同理想,那就是更环保、更智能的无线连网世界,而这个共同理想的基础则在于两家公司创新的混合信号设计所带动的超低功耗技术。这项收购使两家公认的领导厂商结合其超低功耗单片机和无线系统单芯片设计,形成一股坚强的势力,而这也将加速物联网和智能能源产业对于节能解决方案的部署。”

Silicon Labs预计,在Energy Micro的EFM32 Gecko单片机和EFR Draco无线电、超低功耗技术专长、能源感知的Simplicity开发工具以及一流的设计与应用团队加入后,将推动旗下Broad-based业务迅速成长。Silicon Labs拟将这些互补的嵌入式技术平台和专长加以应用,为快速崛起的物联网和智能能源市场引入业界效节能的解决方案,并使电池供电的便携式电子产品遍地开花。此外,两家公司的32位单片机和无线产品都是采用相同的ARM Cortex-M架构,这将加速产品的整合,并可支持现有的客群迅速普及。

Energy Micro总裁暨首席执行官Geir Førre在定案后,可望出任Silicon Labs副总裁,并在Silicon Labs设于奥斯陆的节能单片机和无线电业务部担任总经理。他表示:“Energy Micro的团队对于能加入Silicon Labs感到很振奋,Silicon Labs优秀的资源和技术将帮助合并后的公司更快速开发新产品,抢占市场份额。结合我们的节能单片机、无线电、无线连接和传感器解决方案组合,广大的系列产品将重新定义嵌入式产业的“超低功耗”。我们整合后的解决方案将在32位单片机上为客户带来众多选择,而且sub-GHz、ZigBee和蓝牙低功耗的连接选项都是采用业界效节能的ARM平台。”


标签 ARM Cortex Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻