处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

富士通半导体全系列精品亮相IIC-China+2012春季展

富士通半导体全系列精品亮相IIC-China+2012春季展
来源:与非网 时间:2012-02-20

 

上海, 2012年2月20日– 富士通半导体(上海)有限公司宣布参加今年2月23日至25日在深圳会展中心举行的第十七届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China 2012),旗下MCU、汽车电子、无线通讯、模拟及存储器、家庭影音等全系列产品线中的产品及解决方案的精品都悉数登场,全方位展示富士通半导体在消费电子、汽车电子、无线通讯、电源管理和存储领域中的卓越表现。富士通半导体展位号为1P11。

 

消费电子一直是半导体商家的必争之地,富士通半导体秉承着在此领域所积累的深厚技术实力,紧紧围绕创新、节能、应用和市场化相融合的主旋律,开发出诸多与人们生活息息相关的精品。在展示的8位高性能微控制器新8FX系列产品中,首次登台的8FX LED应用方案和触摸按键解决方案,与日臻成熟的精品系列MB95430半桥电磁炉解决方案和MB95560单相H桥直流电机调速解决方案,共同诠释了8FX系列高品质、高性能、高安全性和低功耗的特性。

 

在市场上表现不俗的FM3系列产品均采用CortexTM-M3内核,继去年新添54款全新高性能组产品和10款超低漏电组产品后,全系列产品多达160款,广泛应用于家电、办公自动化设备、数码影音、医疗设备、安全设备、工业市场等领域。富士通新一代32位微控制器FM3产品具有的Flash工艺和技术确保20年数据存储和10万次数据擦写,而高达144MHz的运行频率提供更强的微控制器性能,宽广的电源操作电压兼容更多应用,并且拥有丰富的通讯外设扩展连通功能比如USB、CAN、Ethernet等适应不同的应用领域。本次展会上展出的富士通180度全直流变频技术采用FM3系列芯片MB9BF104N,主频高达80MHz,运算速度更快;12位ADC信号采集,仅需1us采集时间;同时2路电机驱动模块,可同时驱动主电机(压缩机)和从电机(风机),该技术应用还支持功率因素校正功能。

 

作为富士通半导体主打产品之一的汽车电子产品,在今年的展会上再展精品:MB96F600系列高性价比16位汽车电子微控制器和新一代汽车仪表MCU解决方案高调亮相。MB96F600系列具有诸多方面的优势:低成本、低漏技术、模拟E2PROM、PWM诊断功能、片上调试模块支持单线调试等。而汽车仪表应用方面,为了实现通过把高性能CPU和图像控制芯片集成在同一块芯片内实现使用更少外部设备构建整个系统的目的而应运而生的新一代仪表MCU得以展示,它可以直接捕捉摄像头输出的模拟信号,并同时实现图像显示功能及系统控制功能。

 

无线方案领域,富士通着重展出了业内首款商用多模多频2G/3G/LTE收发器芯片MB86L12A,可节省外部LNA和用于3G和LTE产品的TX与RX通道间的SAW滤波器。这款收发器采用高级编程模型,同时使用开放式标准数字接口(3G和4G DigRF/MIPI)控制射频部分,可与业内各类基带芯片产品搭配使用。新型MB86L12A 射频收发芯片可应用在各种手机、数据卡、数据通信模块中,满足移动电话制造商在提供众多模式和频率组合、处理不断缩短的产品生命周期及越来越小的外形尺寸方面的需求,是多模、多频带LTE、UMTS和EDGE移动手持式器件的理想之选。

 

作为家庭影音方面的代表精品——互联网电视机机顶盒解决方案,以MB86M1X芯片为核心,内嵌Android4.0操作系统或Linux操作系统,支持丰富的应用程序,使用户在观赏电视节目的同时,可以运行丰富的互联网应用并浏览网页,随时随地分享信息。在音频方面,支持多种格式,包括H.264、VC-1、RMVB、AVI等,还支持3D视频、VOD、在线游戏、网络共享、视频电话、Skype TV和电子商务,同时也支持DLNA家庭网络互联协议及Powerpoint等office办公软件。为互联网进一步深入人们的工作和生活提供了便利。

 

当然,一直在电源管理和存储器领域积极耕耘的富士通半导体,也在此次展会上展出各自领域的系列产品。电源管理芯片MB39C331是富士通专门开发的一款应用于3G/4G通信技术的新产品,具有高效、节电、稳压的特点,引领环保时代的电源新潮流。而去年推出的6MHz升降压DC/DC转换器芯片MB39C326,广泛适用于行动电话、智能手机、电子书和其他手持行动设备中的射频功率放大器。较高频率的6MHz频率运作,大幅减少了电源部份的安装面积(仅为目前产品的一半),对重视尺寸大小的行动装置来说极为重要。存储器方面富士通带来的FRAM解决方案具有高速高频的写入功能,并且具有非易失的特性。

 

富士通半导体亚太区市场部副总裁郑国威先生谈及此次参展表示:“IIC-China是中国半导体行业影响力的盛事之一,是行业内人士了解产业动态和技术趋势的绝佳平台。今年的展会汇聚了众多行业热点,作为半导体厂商,我们很高兴能参与并展示我们覆盖多领域的产品系列,也期待在这次展会中能够与行业专家进行更深入的交流,共同探讨行业发展方向,促进中国半导体行业的进步。富士通半导体也将继续深耕中国市场,为消费者提供更全面和专业的IC解决方案。”

 

关于富士通半导体(上海)有限公司

富士通半导体(上海)有限公司是富士通在中国的半导体业务总部,于2003年8月成立,在北京、深圳、大连、厦门、西安及青岛等地均设有分公司,负责统筹富士通在中国半导体的销售、市场及现场技术支持服务。

富士通半导体(上海)有限公司的产品包括专用集成电路(ASIC)、单片机(MCU)、专用标准产品(ASSP)/片上系统(SoC)和系统存储芯片,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并应用于广泛领域。在技术支持方面,分布于上海、香港及成都的IC设计中心和解决方案设计中心,通过与客户、设计伙伴、研发资源及其他零部件供应商的沟通、协调,共同开发完整的解决方案,从而形成一个包括中国在内的完整的亚太地区设计、开发及技术支持网络。