• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera宣布10代FPGA和SoC实现突破性优势

来源:电子工程网
时间:2013-06-13

分享至:
Altera 公司宣布推出10代 FPGA 和SoC (芯片系统),帮助系统开发人员在性能和功效上实现了突破。10代器件在工艺技术和体系结构基础上进行了优化,以低功耗实现了业界好的性能和水平的系统集成度。首先布发的10代系列包括Arria 10以及Stratix 10 FPGA和SoC,具有嵌入式处理器。10代器件采用了业界先进的工艺技术,包括,Intel的14-nmTri-Gate工艺和TSMC的20 nm工艺。早期试用客户目前正在使用Quartus II软件进行10代产品开发。



Altera产品营销资深总监Patrick Dorsey评论说:“我们的10代产品将促进可编程逻辑在新市场中的应用,进一步加速FPGA向传统ASSP和ASIC应用领域的拓展。10代器件进行了优化,支持客户开发可高度定制的解决方案,极大的提高了系统性能和系统集成度,同时降低了运营成本。”

Stratix 10 FPGA和SoC超乎想象

Stratix 10 FPGA和SoC设计支持先进的高性能应用,包括,网络、通信、广播以及计算机和存储市场等应用领域,同时降低了系统功耗。Stratix 10 FPGA和SoC采用Intel 14 nmTri-Gate工艺和增强高性能体系结构,工作频率超过了1 吉赫兹,两倍于当前高端28-nm FPGA的内核性能。对于功耗预算非常严格的高性能系统,Stratix 10器件能在与前一代产品相当的性能水平上,帮助客户将功耗降低70%。

Altera在今天推出10代系列产品时发布了Stratix 10 FPGA和SoC的技术细节,稍后还会继续公开产品更详细的信息。Stratix 10 FPGA和SoC实现了业界好的性能和水平的集成度,包括:

•        单个芯片上集成超过四百万个逻辑单元
•        56-Gbps收发器
•        10-TeraFLOP单精度数字信号处理
•        第三代超高性能处理器系统
•        多芯片3D解决方案,可集成SRAM、DRAM和ASIC。

Arria 10 FPGA和SoC重塑中端器件

Arria 10 FPGA和SoC是10代系列产品中早推出的系列器件。该系列器件为中端可编程器件设立了新标杆,以低的中端器件功耗提供当前高端FPGA的性能和功能。利用针对TSMC 20 nm工艺进行了优化的增强体系结构,Arria 10 FPGA和SoC比前一代器件的性能更强,而功耗降低了40%。

Arria 10器件的特性和功能比目前的高端FPGA更丰富,而性能提高了15%。Arria 10 FPGA和SoC反映了硅片融合的发展趋势,实现了系统集成度的中端器件,包括115万逻辑单元(LE)、集成硬核IP和第二代处理器系统,该系统具有1.5 GHz双核ARM Cortex-A9处理器。Arria 10 FPGA和SoC含有28-Gbps收发器,带宽比当前一代产品高4倍,系统性能提高3倍,包括支持2666 Mbps DDR4以及15-GbpsHybrid Memory Cube。

采用开发套件,10代在效能上实现了突破

10代器件由Altera的Quartus II开发软件和高级设计流程工具提供支持,这包括OpenCL软件开发套件(SDK)、SoC嵌入式设计套装(EDS)和DSP Builder。利用这一前沿的开发工具套装,设计团队提高了效能,同时也方便了设计团队在其下一代系统中采用10代FPGA和SoC。与前一代产品相比,采用Quartus II软件,10代FPGA和SoC的编译时间缩短8倍,仍然保持了业界快的编译时间。编译时间的有效缩短,是因为采用了现代多核计算技术的前沿软件算法。

供货信息

早期试用客户目前正在使用Quartus II软件开发Arria 10 FPGA。Arria 10器件批样片将于2014年年初发售。Altera将于2013年提供14 nm Stratix 10 FPGA测试芯片,2014年为Stratix 10 FPGA提供Quartus II软件支持。如果需要了解其他信息,请访问
www.altera.com.cn/Gen10 ,或者联系您当地的Altera销售代表。


标签 Altera FPGA E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻