• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Gartner公布2012全球IP厂商排名

来源:Digitimes
时间:2013-06-13

分享至:

全球 IP 产业仍是由规模大的供应商独占,尤其是在行动通讯时代来临,可掌握到智慧型手机、平板电脑相关应用的IP供应商,可扩大市场占有率,并有机会整并其他同业。

根据市调机构Gartner针对2012年全球IP产业的统计,此市场产值约为21.40亿美元,相较于2011年19.25亿美元成长11.2%,其中76%营收集中在全球前10大半导体IP供应商身上,集中化的程度相较于2012年持续提升。

以全球前3大IP供应商来看,ARM无庸置疑是全球龙头,市占率为40.1%、,排名第二是Synopsys,市占率为13.9%,Imagination排名第三,市占率为占8.1%。另外,被Imagination购并的MIPS,市占率占3.8%。

再者,台系IP供应商包括创意、智原、力旺、亿而得等。以营运模式来看,IP是开发技术授权给晶圆代工厂,如台积电、联电、GlobalFoundries、世界先进、中芯国际、宏力等,收取NRE或是授权金(Royalties),此产业特性是技术门槛高,但讲求对客户和晶圆代工厂的售后技术支援,优点是可帮客户降低成本,增加产品的附加价值。

从2012年底至今,IP产业也出现多桩整合案,包括Imagination收购MIPS,显示行动式,以及Microchip旗下Silicon Storage Technology(SST)收购嵌入式记忆体IP供应商Novocell。





标签 IP 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

更多新闻