处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨推出首款单芯片、高性能、可扩展型智能手机平台MP5232

瑞萨推出首款单芯片、高性能、可扩展型智能手机平台MP5232
来源:华强电子网 时间:2012-02-16

 

瑞萨电子公司(TSE:6723)及其子公司——的高级蜂窝平台供应商瑞萨移动公司(以下简称“瑞萨移动”)于今日宣布推出首款单芯片、高性能、可扩展型优化智能手机平台MP5232,以解决价格区间为150-300美元的设备市场的需求。新平台旨在满足业内对能够发挥LTE全部潜能产品的需要,以及帮助原始设备制造厂商提高可高量产的LTE/HSPA+制式智能手机、平板电脑、移动互联网设备的制造与交货速度。

 

MP5232 平台的问世,为全功能、可高量产的LTE设备的集成化和性能水平确立了全新的标杆。该平台核心部件采用瑞萨移动的调制解调器。该调制解调器拥有业内的吞吐量和低功耗的多模FDD和TDD-LTE 4类功能,迄今为止已被用在超过20亿部设备当中。该平台还整合了当今的应用处理器。基于此,MP5232 平台既能提供1.5GHz双核计算能力,又具有业内的图形、视频、成像能力,从而确保用户获得完美的用户体验。该平台可支持包括多相机和多屏显示、HD 1080p 全高清多格式视频编码/解码、立体 3D(S3D)视频、高级图形在内的众多功能,可使用户获得游戏主机般的游戏体验,感受迷人的用户界面。同时,该平台还采用了RF 收发器、电源管理与音频方面的先进解决方案。这种高度集成的智能手机平台在交付客户前会经过全面的测试和认证,可保证客户在短短 6 个月到 9 个月时间内向市场提供新一代全功能 LTE/HSPA+智能手机。

 

瑞萨移动公司首席技术官兼营销执行副总裁 Jean-Marie Rolland表示:“我们注意到市场上已经有大量超过600 美元的 LTE 超级手机设备,但是整个行业还需要更多的LTE设备才能让LTE的商业价值得以实现。MP5232 平台代表了全新的优化移动平台,其目的是增加全功能、可高量产的LTE智能手机的市场渗透率。通过集成各种高性能、经过认证的技术,这种平台为设备制造商降低了风险,使他们能够迅速有效地为不同类型的市场生产大量的高性能LTE 多模产品,同时又能保证良好的功能和优异的用户体验。”

 

Informa Telecoms and Media 公司首席分析师 Malik Saadi 认为:“毫无疑问,整个移动行业都认为LTE当仁不让地成为4G 服务技术的。然而,在业已成型的、需要支持各种不同现有模式、频带的移动设备中加入 LTE,这给行业带来巨大的挑战。为满足全球经济一体化的需求,设备制造商们迫切希望能在保持价格、用户体验、外形因素或者功耗不变的情况下,提供可跨越不同网络、地区的 LTE 多模、多频带设备。”

 

瑞萨移动将其在消费电子产品行业丰富的专业技术经验用于开发MP5232平台,确保其能得益于的处理技术、方法及多媒体功能。相比目前一代的芯片平台,MP5232尽可能地降低了平台成本,并且保持了极高的集成度,结果导致该平台更加智能化。这也无不体现瑞萨移动所倡导的“智能化设计”的理念。除此之外,具有低功耗的独特调制解调器架构也为该平台锦上添花。在扩展性与灵活性方面的融合,使得原始设备制造商能够在短研发周期内,限度地重复利用软件、硬件,以生产出位于不同适合不同价格区间的设备。采用各种经检验和认证的技术,瑞萨移动还可帮助原始设备制造商降低开发、认证与维护成本。

 

瑞萨移动提供的咨询与技术支持服务充分利用了本公司在系统与生产方面的大量专业技术经验,帮助客户从设计到生产的所有阶段实施这一平台。这种支持服务不仅能缩短研发时间,还能缩短生产调整与测试时间。

 

 

供货时间

 

MP5232 平台样品将于 2012 年季度以参考设计的方式向主要原始设备制造商出货,同时还提供辅助资料、软件及硬件。更多价格信息,欢迎联系垂询!