处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

莱迪思发运了2千多万片可编程混合信号产品

莱迪思发运了2千多万片可编程混合信号产品
来源:华强电子网 时间:2012-02-15

莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今天宣布已经发运了2千多万片可编程混合信号器件。采用主要混合信号器件系列的趋势已遍布全球并快速增长,包括莱迪思Power Manager II、新发布的Platform Manager™,以及ispClock™系列。莱迪思可编程混合信号器件可用于各种应用,从低成本的固态驱动器到复杂的高端电信基础设施卡。

Power Manager系列产品是莱迪思首创的可编程混合信号器件系列。针对客户集成和真正的 “管理”需求,莱迪思定义了行业首个基于PLD的灵活的电源管理系统:完全集成的器件提供了将热插拔控制器、电压监控器、复位发生器和时序集成电路整合到单芯片中的解决方案,比其他解决方案更便宜,更精确。

随着电路板控制功能在公司的广泛的客户群中越来越流行,莱迪思开发了Platform Manager系列,扩展了电源管理功能,包括在单芯片解决方案中的电源和数字化管理。Platform Manager器件支持所有的Power Manager II功能。集成特性使得Power Manage器件有快速响应时间,能够进行故障记录应用,捕获初始的出错情况。用分立的集成电路或微处理器实现故障记录的速度太慢,以至于不能捕捉初的情况,使故障排除困难。

由于SoC的复杂性不断增加,高效的时钟管理变得更加困难。为了应对这一挑战,莱迪思创造了ispClock系列,混合信号标准时钟网络解决方案器件,完全集成了时钟发生器和时钟分配,提供了一个低成本的可编程偏移的解决方案。莱迪思的单芯片产品ispClock器件取代了各式各样的零延迟缓冲器、扇出缓冲器、端接电阻、延迟线和曲折走线的时钟跟踪布局。莱迪思的ispClock器件可以在系统编程、生成多个时钟频率、补偿时钟走线长度而引起的每个输出的差异,精确地匹配走线的阻抗,驱动不同信令要求的时钟网络。

“我们使用Power Manager POWR1014A器件上所有可用的资源,从板上的ADC 到MOSFET驱动器,”Advantech有限公司的研究和开发部主任Wayne Kuei说道, “Power Manager器件帮助我们实现了降低成本、稳定、功能和简化元器件的目标,使元器件材料品种更少,成本效益更高。“

莱迪思混合信号解决方案经理Shyam Chandra说:“客户发现他们可以很容易地提升其系统的可靠性、同时降低成本。系统可靠性不再会因为时间和成本的约束而造成设计电源和平台管理的局限性。我们的集成解决方案解决了许多系统问题,往往可以追溯到被忽视的电源管理的细节问题。“

经客户验证的开发套件支持所有的混合信号产品系列,参考设计使产品开发更快,更加方便。