• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联发科率先获Cortex-A12架构处理器专利授权

来源:21ic
时间:2013-06-06

分享至:

ARM周一正式发布了 Cortex-A12架构 处理器以及Mali-T622等全新的IP方案,手机芯片厂商 联发科 技(MediaTek)率先获得Cortex-A12的 专利授权 ,包括威盛及子公司威睿、美商迈威尔也同时获得了Cortex-A12的授权。

联发科获Cortex-A12授权

据悉,ARM全新的Cortex-A12处理器基于ARM v7-A架构开发,与A7一样采用28nm制程,相比A9处理器性能提升70%,同时功耗降低约50%,是ARM又一兼顾性能与功耗平衡的应用处理器。Cortex-A12可支持ARM发布的Mali-T622以及V500图形处理器(GPU),可支持减少30%内存使用的Thumb-2技术、加速多媒体和信号处理算法的NEON技术以及big.LITTLE架构。

率先获得ARM Cortex-A12架构授权,意味着联发科可能会推出Cortex-A12+Cortex-A7的big.LITTLE架构手机芯片,而核心数可提升至6核。相比现有的A7处理器,新芯片将拥有更高性能、更低功耗、高端图形处理器等优势。

标签 联发科 Cortex-A12架构 专利授权 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻