• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM Cortex-A12架构解读:支持与A7混搭 性能提升40%

来源:21ic
时间:2013-06-06

分享至:

6月3日下午消息, ARM 计划推出全新Cortex-A12架构,Cortex-A12相比此前的A9性能提升40%,其终端产品定价于200美元档位。

目前Cortex-A9和Cortex-A15之间并没有过度产品,于是也有部分厂商在独自寻找某种平衡,如高通推出的Krait架构,介于A9与A15之间,按照高通官方的说法,其Krait架构接近于A15。

ARM各价位段解决方案

此次ARM推出A12架构,性能相比A9提升40%,并且支持ARM的big.LITTLE,可以与功耗更小的A7架构搭配,如此可在正常工作下采用A7架构处理器保证续航,而在处理复杂运算启用A12架构保证流畅性。目前市售的所谓八核版三星Galaxy S4中正式采用的此种方式,Exynos 5410便是采用四核A7+四核A15的大小组合。

同时,ARM也在今天推出全新的Mali-T622图形处理芯片以及Mali-V500编解码器。前者支持OpenGL ES 3.0标准,可以提供更好的续航水平,其性能也如A12一样定位中端。Mali-V500则可播放4K视频,120帧,ARM希望其内容保护特性可以帮助设备制造商获得流媒体视频的许可。

虽然A12 CPU以及T622 GPU都定位中端市场,不过ARM相信这个平台会在智能移动市场引起波澜。ARM称,A12架构将于2014年至2015年早期面世,目前产品售价200美元档位。

标签 ARM Cortex-A12架构解 A7混搭 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻