处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

富士通半导体推出210款FM3家族32位微控制器

富士通半导体推出210款FM3家族32位微控制器
来源:华强电子网 时间:2012-02-14

 

富士通半导体(上海)有限公司近日宣布推出第四波基于ARM® CortexTM-M3处理器内核的32位RISC微控制器的FM3系列新产品。此次,富士通半导体共推出210款新产品,即日起提供样片。富士通半导体未来还将继续扩充FM3系列产品线,并计划于2012年底达到500款。

 

新产品包括高性能产品组、基本产品组、低功率产品组和超低功耗产品组四个类别,高性能产品组共有64款产品,包括MB9B510R/410/310/110系列、MB9BF516RPMC以及其他产品;基本产品组共有12款产品,包括MB9A310K/110系列、MB9AF312KMPC以及其他产品;低功率产品组共有108款产品,包括MB9AB40N/A40/340/140系列、MB9AFB44NPMC以及其他产品;超低功耗产品组共有26款产品,包括MB9AA30N/130系列、MB9AFA32NPMC以及其他产品。

 

FM3系列产品整合了Cortex™ -M3内核和专为FR微控制器开发的周边外设,加入64款高性能组产品、12款基本组产品、108款低功率组产品和26款超低功耗组产品后,使全系列产品多达370款。

 

引入新的低功率组产品后,富士通半导体全系列产品达到四组,可提供适合各种应用的完整FM3家族产品线。高性能产品组特别针对处理器密集型系统控制器和应用导向界面所设计,具有CAN和USB2.0功能;而基本产品组则专为单一电机变频控制而设计开发。新引入的低功率组产品更针对广泛的电池供电类移动产品、使用LCD技术的数字娱乐设备以及家用电器和保健设备提供优化,满足了市场上对低功耗产品的需求。而超低功耗组产品则可应用于使用各类传感器的仪表机械及电池供电应用。

 

除此以外,FM3系列产品线添加了LCD控制器后应用范围更加广泛。

 

产品概要:

 

高性能产品组:MB9B510R/410/310/110系列

 

富士通半导体增加了旗舰型产品类型,并在速度、周边外设、通信功能(如144MHz CPU内核等)、周边外设组合、可控制高达3个电机的变频控功能、USB2.0和CAN等方面有所提高。所有功能设计均用来满足市场对更高处理速度和多功能、多样性的需求。

 

本产品组内置的闪存可选544KB和160KB,而封装可选120管脚和100管脚,并添加了实时时钟。这些产品对于高速处理应用是理想之选,适用于系统控制器、办公设备、电机变频调节设备等工厂自动化设备。

 

基本产品组:MB9A310K/110系列

 

在具有更高性价比的同时,产品还搭配了丰富的周边外设组合。MB9A310K/110系列整合了电机控制的变频控制功能、USB2.0和实时时钟,内置闪存可选160KB和96KB,封装为48管脚。由于具有专门变频控制应用,该组产品是使用变频电机控制应用的选择,如工厂自动化系统以及空调、冰箱需要节电的家用电器等。

 

低功率产品组:MB9AB40N/A40/340/140系列

 

随着低功率产品组引入到FM3家族,MB9AB40N/A40/340/140系列不仅能够低压运行,并能在运行和电池利用上降低功耗。闪存可选288KB和96KB,封装为100管脚和64管脚。该组产品整合了USB、实时时钟、LCD控制器和HDMI-CEC。这是FM3家族产品线首次在产品上整合了LCD控制器和HDMI-CEC,使之成为医疗保健设备上液晶显示屏、家用电器上数字显示、AV应用上AV设备连接等广泛应用的选择。

 

超低功耗产品组:MB9AA30N/130系列

 

该系列产品继承并优化了家族内高性能产品组和基本产品组的高性能周边外设,产品系列简洁,并极大降低了功率要求。产品包含多种省电工作模式,闪存可选择128KB和64KB,封装为100管脚和64管脚。并添加了LCD控制器和实时时钟。由于这些产品可以操作的驱动电压较广,从5.5V到1.8V,所以非常适合宽范围的电池供电应用,如传感器网络、家用电子产品和数字娱乐设备等。

 

高性能产品组的特性:MB9B510R/410/310/100系列

 

1.      高速度闪存,CPU性能加倍

 

该全新产品系列大幅度地提高了处理能力,工作频率达144MHz,处理能力同级,使CPU性能达到。新产品保持了既有产品的可靠度,可承受10万次写入操作,资料保存时间长达20年。即日起,超低功耗产品组产品除外,家族内的其它三组产品标配内置闪存,既可用于数据保留也可用于编程。

 

2.      宽范围工作电压下运行

 

FM3系列产品可在2.7V~5.5V的工作电压范围内运行,可在5V范围运行的产品因其抗噪性的特性,比较适用于工厂自动化设备和消费类家电,也可用于经常放置在干扰较大环境下的控制设备或电机控制器。

 

3. 透过周边外设实施高精度电机控制

 

该组产品内置众多周边外设,以满足市场对高精准度马达控制之需求。特别是高精度、高速度变化的12位A/D转换器,在高精度、高速伺服马达等相关应用非常有效。完全独立的3单元与 16 通道 A/D 转换器可为电机相位提供更高定位的精准度控制。FM3系列元件内含一个quad计数器(新型马达旋转位置感测计算器),能针对硬体进行检测,以降低CPU的作业负荷,从而减少变频系统的电力消耗。

 

基本产品组的特性: MB9A310K/110系列

 

1.     继承先前产品的周边外设的同时,降低了成本

 

该系列继承了高性能系列的周边外设,CPU时钟频率为40MHz,在性能和成本间到达高度的平衡。基本产品组的入门级模型阵容封装为48管脚,内含小容量存储器,并可在5.5V~2.7V宽范围的工作电压下运行,使得这些产品非常适合于各类应用。可在5V范围运行的产品因其抗噪性的特性,比较适用于使用电机的自动化工厂设备和消费类家电。该系列产品是在单一电机变频控制应用的选择。

 

2.     整合了实时时钟

 

从本次产品发布提及的每个系列的每款产品起,所有的产品将配置一个实时时钟,可以管理系统时钟。使用中断功能可以设置日期和时间,并能设置家用电子产品和其它产品上时钟控制应用的定时器。

 

低功率产品组的特性:MB9AB40N/A40/340/140 系列

 

1.      多种节电模式

 

该组产品使用时钟门控和功率门控技术,有六类节电模式。这些模式分别为:休眠模式、定时器模式、RTC模式、停止模式、深层待机RTC模式和深层待机停止模式。在使用 RTC 模式的日期和时间管理时,该产品功率极低,仅为9.5μA。在深层待机RTC模式下,因关断对闪存的供电,功率仅为1.2μA;而在正常运行状态下也仅为8mA/40MHz (200μA/MHz),这些消耗值处于行业中低的电源要求范围中。

 

2.      整合了针对消费类电子产品及HDMI-CEC用户界面的LCD控制器

 

小功率产品组针对显示设备整合了LCD控制器,其显示高达40seg x 8com=320 字符。仅使用单颗微控制器芯片,该组产品就能够在诸如消费电子产品、医疗保健设备和工厂自动化等领域实现监控和显示设备状态。

 

该组产品整合了两通道,适用于HDMI遥控功能的HDMI-CEC收发器功能,其是用于家庭娱乐设备的标准接口;对于遥控收发功能,可实现如IT设备、数字娱乐设备和数字家用电器等不同电子产品间的控制。

 

超低功耗产品组的特性: MB9AA30N/130 系列

 

1.      支持宽范围的工作电压

 

该系列产品可在1.8V~5.5V范围内的工作电压下运行。5V电源适用于家用电器、办公室设备和家用电子产品,1.8V驱动电压则适用于电池供电的设备。对宽范围电压的支援为该系列产品提供了更加广阔的潜在应用。

 

2.      多种节电模式

 

该产品利用时钟门控和功率门控技术整合了六类节电模式。在使用 RTC 模式的日期和时间管理时,该系列产品仅消耗 1.7µA 功耗。在深度待机RTC模式下,因关闭了对闪存的供电,使用功耗可低至 1.3µA,该组产品从而非常适合应用于传感器网络设备及各种计量设备。

 

3.      整合了用于计量仪器和其它设备状态显示器的LCD控制器

 

该组产品整合了用于数据显示和其它状态显示的LCD控制器,可显示40seg x 8com=320个字符,能够按照显示方法从8com到4com变化,是所有诸如传感器控制和计量控制等状态显示设备的理想之选。