• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

利用传感器来为医院节约设备空间

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-05

分享至:
  • 医疗设备的部件微型化是受大多数医院青睐的,医疗设备的部件微型化除了能够为医院节省病房空间外还能使医护人员更为方便的工作。本文主要描述了使 传感器 采用4中方法来减小医疗设备的大小。

    部件微型化是许多医疗器械(包括分析检测设备、呼吸机、输液泵等)设计和开发的重要内容。更小更轻的部件能够节约病房空间,并且能够使设备放置在距离病人更近的位置,使医护人员有更多的工作空间。

    更小更轻的部件还能够提高许多医疗器械的便携性。例如,便携的呼吸器能够方便医护人员在需要时将设备迅速从一个房间移到另外一个房间,而不必在每个病床前都配置一个大型设备。更小的部件还能够帮助研发人员开发尺寸小、重量轻的可穿戴式医疗设备,从而使病人在术后恢复或接受慢性病治疗时能够更加自由地活动。

    设备微型化还使在外科手术设备等医疗器械中使用传感器成为可能——这些设备以前并未使用传感器。传感器制造商可通过四种方法帮助设计人员减小医疗设备尺寸,包括提供灵活的封装选项、减小传感器集成电路尺寸、集成多种传感器功能以及装置智能化。

    灵活的封装选项

    霍尼韦尔传感与控制部开发的传感器可提供多种机械接口、安装选项及I/O选项,使医疗产品设计人员能够选择适合产品总体设计的封装方式。选择正确的接口还能够减小电路板尺寸,降低产品成本。这对于传感器需要尽可能接近测量介质,以实现精确测量的应用特别重要,例如,在透析治疗中测量透析液及静脉血压。

    另外,多种安装选项也方便设计人员能够更加灵活地安排传感器在印刷电路板(PCB)上的方向,节约安装空间,此外还能简化产品组装,加快组装速度,从而实现的整体系统。

    例如,采用歧管安装选件时设计人员不必使用管道及相关连接件,减小了总体产品尺寸。这种安装方式使许多医疗设备受益,包括输液泵、分析仪器设备、呼吸器以及伤口治疗设备等。

    说明:霍尼韦尔传感与控制部的TruStability电路板安装型压力传感器提供多种端口连接、安装选项及I/O选项,方便医疗器械设计人员选择正确的接口及封装以减小电路板尺寸。 TruStability压力传感器都经过了完全补偿、标定和放大,从而减少系统部件数量,并降低成本。同样,霍尼韦尔传感与控制部还能提供适用液体介质的选项。

    更小的传感器集成电路

    传感器制造商是能够控制传感器所有部件(包括传感元件、密封件、外壳、封装等)的设计和制造,优化传感部件性能和尺寸的生产商。

    传感器与周围机械结构之间存在不容忽视的相互影响。为了开发出尽可能小的传感器,制造商需要掌握传感器封装内的所有材料和部件的特性,包括传感元件、塑料、铅片等,否则就无法设计出出色的传感器。

  • 标签 医疗电子 传感器 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

    更多新闻