• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

DRAM厂受影响 存储器震出高价

来源:工商时报
时间:2013-06-05

分享至:
全球存储器厂三星电子因为优先供货给自家行动装置及Ultrabook,6月起将全面减少 DRAM 及NAND供货,加上中台湾昨日发生地震,包括瑞晶、华邦电、南科、华亚科等DRAM厂均受影响,2Gb DDR3现货价飙上1.81美元新高价。包括威刚董事长陈立白在内的业界人士均认为,存储器旺季行情已提前在6月引爆。

三星6月起大幅减少对台湾及大陆的存储器供货,主要是要优先供给自家产品使用,但已经导致宏达电、宏碁、华硕等业者的零组件备货不足,至于联发科的手机芯片出货都受到影响。

三星新机皇Galaxy S4推出一个月卖出逾千万支,6月又进入大尺寸智能手机Galaxy Note 3的出货旺季,由于新机种内建32GB以上eMMC,及2GB以上Mobile DRAM,因此,三星大减标准型DRAM投片,全力生产Mobile DRAM及NAND芯片给自家产品使用,这等于压抑了标准型DRAM的供给。

由于苹果的去三星化,导致其它存储器厂产能都被苹果包下。苹果下半年将推出新款iPhone及iPad,近期已包下SK海力士、东芝、新帝(SanDisk)接近5成的NAND产能,以及包下尔必达高达8成的Mobile DRAM,加上美光及英特尔的NAND产能则全部支持自有品牌SSD,的确无多余货源可提供给台湾业者。

至于中台湾昨日发生规模6.3级地震,更成为引爆存储器旺季行情的导火线。位于中科的瑞晶及华邦电,以及厂房位于林口的南科及华亚科,均传出破片问题,未来2个月内的DRAM供给量恐将减少5~10%。也因此,各大OEM厂昨日已启动补货机制,主流的2Gb DDR3现货价率先创下1.81美元新高,近日内可望看到2美元天价。

在三星减供及中台湾地震的双重因素影响下,DRAM价格率先飙涨,NAND价格也将在6月下旬重启涨势,陈立白就指出,第3季DRAM及NAND将双缺,价格上涨行情还没结束。

存储器价格6月大涨,对于手中拥有低价库存的创见、威刚、品安、群联等业者来说,第2季获利几乎已可与第1季持平,DRAM厂南科、华亚科、华邦电等更是全面由亏转盈。















标签 DRAM 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻