处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

爱特梅尔AVR+XMEGA+A系列微控制器荣获产品奖

爱特梅尔AVR+XMEGA+A系列微控制器荣获产品奖
来源:华强电子网 时间:2012-02-13

微控制器及触摸解决方案的厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布获得电子刊物《电子技术应用》杂志2011年度创新奖优秀产品奖。爱特梅尔具有片上全速USB功能的 AVR®  XMEGA® A系列微控制器在嵌入式控制器类别获得产品奖。

本年度奖项的优胜者由《电子技术应用》的读者评选。《电子技术应用》的注册读者大约有20万名,此次投票包括印刷版和在线版读者,持续时间超过三个月。

新型AVR XMEGA A系列微控制器集成了全速USB连接性和独特功能,能够减少系统开销并提供更高的数据速率。设计人员可以使用AVR XMEGA器件中的高精度内部振荡器,以省去传统上全速USB所需的晶体振荡器,从而降低系统成本。AVR Software Framework包括用于AVR微控制器之驱动程序和通信协议栈的完整软件包,爱特梅尔藉这一软件包为所有的通用USB设备类别提供免费软件。

爱特梅尔全球销售副总裁余养佳表示:“我们感到非常荣幸赢得《电子技术应用》创新奖。尤其令我们高兴的是,具有USB功能的爱特梅尔AVR XMEGA微控制器是由《电子技术应用》读者投票选出而获奖的,这证明产品的特别价值定位成功获得中国电子工程社群的认可。”

爱特梅尔AVR XMEGA微控制器针对工业、消费、计量和医疗细分领域应用而设计,而具有USB功能的A系列微控制器系列具有更高的集成度,支持电容式触摸和超低功耗,能够降低总体系统成本。

具有USB功能的爱特梅尔AVR XMEGA微控制器系列提供100nA业界低耗电量和5µS唤醒时间。其它功能包括全速USB、快及精度模拟系统、一个直接存储器存取 (Direct Memory Access, DMA) 控制器和创新的事件系统 (event system),能达至实时性能和数据吞吐量,同时减少CPU负载。

AVR XMEGA系列微控制器具有独特的高精度模拟功能,该系列包括两个带有可编程增益级的12位模数转换器 (ADC),省去了外部放大器。ADC可在低至1.6V工作电压下运作,具有4MSPS的组合采样率。此外,两个12位数模转换器 (DAC) 也支持需要快速、高精度模拟输出的系统。DAC能够驱动大负载以降低外部驱动组件成本,同时内置电流输出让嵌入式应用省去外部电阻或其它恒流源。

关于爱特梅尔 32位微控制器产品组合、

爱特梅尔是增长快的32位微控制器供应商之一,该公司继续大力投资开发Atmel AVR® 32位UC3 微控制器系列和ARM-based产品。爱特梅尔在32位微控制器市场上不断寻找新的商机,并致力于推动这一市场领域的发展。