处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM推Cortex-A12 架构 定位中端市场

ARM推Cortex-A12 架构 定位中端市场
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-04
  • 就在台北 Computex 即将拉开大幕的前夕, ARM 公司推出了 Cortex-A12 架构,性能介于 A9 与 A15 之间,终端产品定位为 200-350 美元的中端市场。和之前三星推出 Galaxy S4 mini 的意图一样,中端市场大有可为,正在成为芯片商、多家终端厂商的共识。

    Cortex-A12 架构相比 A9 架构性能提升 40%,但比 A15 稍差,目前 A15 架构仅应用在三星的少数高端芯片里。和 A15 一样的是,A12 支持 big.LITTLE,可与低功耗的 A7 搭配,从而兼顾性能与续航。ARM 在新架构上支持 big.LITTLE,一定程度上说明这一思路的成功,成功平衡了性能与续航的矛盾。

    同时,ARM 还推出了 Mali-T622 图形芯片处理器,支持 OpenGL ES 3.0 标准,可获得很好的续航,搭配 A12 架构定位中端市场,将会在 2014 年上市。

    在 ARM 芯片阵营里,苹果、三星、英伟达都是主打高端芯片,联发科主攻低端市场,高通两者兼具。而在中端芯片上鲜有产品推出,这导致市面上产品大多聚集在高端或者低端。厂商推出中端产品时,往往用过时的芯片。这种情况对于国际品牌更常见,国产往往可以将端的芯片应用在中端手机上。

    中端市场容量巨大,ARM 给出了一个数据。价位在 200-350 美元的手机在 2015 年将出货 5.8 亿台,仅次于低端手机的出货量。在图表中能看到,产品定位在市场初期集中在高端,随着时间推移慢慢向低价渗透。后,性能强劲但价格适中的产品将会成为主流。

    在中国,运营商补贴力度不如欧美那么大,消费者对价格敏感,中端与低端正在迎来容量爆棚的时期。

    Cortex-A12 将给芯片制造商和终端厂商带来新的机遇。对于产品线不如高通丰富的芯片厂商,是拓展产品线的好时机,并对高通造成威胁。终端厂商则可以推出价格适中、性能强劲的手机,这对 国产手机 是一个挑战。