处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

全球LTE市场发展趋势综述

全球LTE市场发展趋势综述
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-03
  • 自2009年底,全球首个 LTE 网络商用以来,LTE在全球市场取得了快速发展。根据GSA的统计,至2013年4月,LTE已在全球67个国家得到商用,网络数量达163个。根据Strategy Analytics统计,至2012年底LTE网络已覆盖了全球人口的11%,而在2013年内,这一数字将再翻一番,使LTE覆盖人口达到全球人口的22%。

    在用户数量方面,LTE也取得了飞速发展,其发展速度远高于3G网络部署之初的记录。Strategy Analytics预测,至2017年,全球LTE连接数量有望达到16亿,占全球蜂窝网络连接总数的18%。更为重要的是,LTE有效提升了用户的ARPU值,给运营商带来了切实的营收增长。根据Strategy Analytics统计,2012年全球LTE用户平均ARPU值高达55.2美元,远高于其它主要移动通信技术制式。随着市场发展,LTE的ARPU值将逐渐下降,但到2017年,LTE仍将是ARPU值的移动通信技术制式。

    较高的ARPU值加上飞速增长的用户数,使LTE的业务营收实现了高速增长。Strategy Analytics预计,在未来5年内,全球LTE网络的业务营收将实现66.6%的复合增长率。到2016年,LTE就有望超过WCDMA,成为业务营收的移动通信技术。而到2017年,LTE的业务营收将占全球移动通信业务营收的41%。下图显示了2010年至2017年间,全球主要移动通信技术业务营收的变化趋势。

    图1:全球移动通信技术的业务营收2010-2017

    (单位:十亿美元,数据源:Strategy Analytics无线运营商战略服务)

    美日韩,西欧急起直追

    在区域市场方面,美国、日本与韩国是目前LTE发展的领头羊。根据Strategy Analytics的统计,至2012年底,这三个国家市场的LTE用户数占了全球LTE用户数的86.9%,其中美国更是独占52.9%的份额。在这三个国家市场中,运营商的引领和市场竞争的推动对促进LTE的快速发展起了重要作用。

    自2010年开始,Verizon Wireless就开始了大规模的LTE部署。至2013年季度,Verizon Wireless的LTE网络已经覆盖了2.87亿的美国人口,LTE用户数已超过2600万,仅在今年季度就有590万LTE终端被激活。目前LTE用户已占Verizon Wireless所有后付费用户的28.2%,同时LTE网络已经承载了Verizon Wireless网络54%的数据流量,充分体现了LTE对数据业务的促进作用。作为与Verizon Wireless并驾齐驱的运营商,AT&T在竞争压力之下也开始加快LTE网络的建设步伐。2012年11月,AT&T宣布了面向未来网络需求的新的网络建设计划Velocity IP,LTE是其中的重要组成部分。AT&T计划到2014年底,使其LTE网络覆盖3亿美国人口,并将为未来的LTE部署储备更多的频谱资源。

    NTT DoCoMo是日本市场上LTE部署的者。DoCoMo自2010年开始部署LTE网络,至2013年4月,LTE用户数已达1200万。经过网络部署初期的缓慢发展之后,DoCoMo的LTE业务在进入2012年之后开始了高速增长,自去年4月之后的一年间,DoCoMo新增LTE用户近1000万,预计至2013财年结束,其LTE用户将达2500万。在DoCoMo LTE快速发展的刺激之下,KDDI和Softbank也纷纷加快LTE的发展步伐。其中Softbank一方面加快低频段(900MHz)LTE的部署,以期在网络质量方面赶超DoCoMo,另一方面也积极推动TD-LTE的部署,其旗下Wireless City Planning公司至2013年4月已部署超过3万个TD-LTE基站,TD-LTE用户数超过120万。