处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔:从移动市场旁观者转变为重要参与者

英特尔:从移动市场旁观者转变为重要参与者
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-03
  • 2012年之前, 英特尔 虽然是PC市场的芯片霸主,但在移动市场却长期是一个尴尬的旁观者。英特尔早在2006年就曾经试图染指移动市场,由于功耗较大等原因后放弃,将亏损了几十亿美元的手机芯片部门出售给Marvell。而 ARM 以“低功耗”为卖点,联合移动市场众多巨头,组成了一条强大的生态链,成为移动市场无可争议的。

    虽然在体量上,英特尔仍然是令人仰视的巨无霸,但随着世界快速迈入移动互联网时代,PC已经不是英特尔的未来,英特尔2010年借助收购英飞凌的手机芯片业务再度踏足移动市场,并全力一搏,意图在移动市场重现PC端的辉煌,将ARM打落马下。

    2012年2月,英特尔在世界移动大会上公布了 移动芯片 路线图,挑起了 移动处理器 计算和功耗的战争。2013年英特尔挖角ARM强大的合作伙伴 三星电子 ,虽然还只是一个开始,但显示出英特尔对移动市场的强力渗透,标志着英特尔已经从移动市场的旁观者,转变为重要参与者。

    工艺演进

    按照英特尔的移动芯片路线图,该公司的移动处理器2012年采用32nm工艺,2013年到22nm,2014年将到14nm,接近理论低值。

    到目前为止,英特尔完美执行了这一路线。本月英特尔发布了新的微架构“Silvermont”,采用22nm制程工艺,于目前市场主流的28nm。基于英特尔的制造技术,将可使新一代处理器的性能和功耗效率大大提升。该架构采用乱序(Out-of-Order)执行引擎,CPU内核可拓展至8个,与现行的Atom处理器内核相比,峰值性能提升3倍,功率效率提升5倍。

    英特尔被ARM长期用功耗问题打压而耿耿于怀。国外有研究指出,处理器性能和功耗与指令集架构无关,而是微架构的差异性导致。英特尔显然认同这一观点,新的微架构强调了对功耗的自信。英特尔指出,通过同时升级制造技术和微架构,“使用双核Silvermont处理器与四核ARM的竞争产品相比,在功耗相同的情况下,运行速度可平均提高1.6倍;在性能相同的情况下,功耗可平均降低2.4倍。”

    据了解,基于Silvermont的智能手机处理器“Merrifield”将在年底之前向客户供货,大大提升英特尔阵营的竞争力。英特尔还将继续执行移动芯片路线图,按原定计划在2014年推出微细化至14nm工艺的“Airmont”微架构。在移动市场,英特尔超越摩尔定律,执行着比PC市场更激进的产品演进策略。