处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨电子继续中国MCU市场

瑞萨电子继续中国MCU市场
来源:互联网 时间:2013-06-03

受到全球经济形势和中国偏紧财政政策的影响, 从2011 年Q4到2012 年Q2中国 MCU 出货量出现下降。得益于中国政府谨慎刺激政策和缓慢恢复的出口,整个销售状况在年中有些好转,但是整个2012 年没有出现期望的需求增长,以至于在年底形成较高的库存也对渠道产生了一定压力。2012年中国整个MCU出货量是$2.92 billion,同比下降2.6%。随着世界经济的逐步恢复,新一届中国政府政策的逐步展开,将会有利于MCU相关运用领域的增长。

IHS Electronics & Media预计2013年整个MCU出货量将相对于2012年有7.7% 的增长。在未来几年,MCU市场关键增长驱动力将来自于绿色能源,智能电子设备,智能电网以及电子产品的升级换代比如汽车电子。另外中国政府提出的城镇化发展,将会使广泛使用MCU的消费,工业以及汽车电子产品受益。预计从2012年到2017年,整个中国MCU将会保持9% 的年复合增长率到2017年达到$4.5 billion 销售额。

MCU 市场应用多样,需求各异。有些需要” 大,全,强“,还有些应用领域需要高性价比,产品稳定成熟,性能可靠性,这就是为什么8位,16位MCU有自己的市场,8位MCU后续仍有增长的潜力原因。面对众多的MCU供应商,众多的产品,市场销售可以做为很好的比较参考。在2012, Renesas Electronics 稳坐MCU销售的。做为MCU供应商,Renensas Elecronics MCU在消费类,汽车电子以及一些工业应用领域都占有很大市场份额。接下来的市场份额较高的供应商有Freescale, Microchip 和ST。

图1: 中国2012年微控制器厂商排名(按中国本土销售收入)





2012 年排名            供应商


在MCU的主要几个应用领域中,2012年MCU在工业和消费类的销售份额。比较增长速度,MCU在汽车电子中增长速度快,同比2011年有5.6% 增长达到$711 millions. 2010以来,中国已经成为的汽车销售和生产大国。随着中国本土的设计能力提高和更加完善的供应链。我们预计未来几年MCU在汽车电子的销售增长将保持快。从2012 年到2017年,MCU在这个市场将会有10%的复合增长2017年达到$1 billion 销售额。

“今天32位MCU的快速发展的重要力量来自于开放平台如ARM Core,从Cortex-M0+ 到Cortex-M4的一系列平台涵盖了从低端到高端的应用,从低功耗到高速度。究其原因开放平台为客户产品的开发,设计提供很好的生态系统,同时使MCU供应商能够节省资源,专注于自身较强领域的开发如外围电路,系统整合,或者专注的应用领域。”IHS Electronics & Media高级分析师刘庆认为,:“但不是说自有core的MCU将因此会消失,毕竟MCU市场宽泛,需求千差万别。同时客户对产品的要求也越来越高,趋向极致。从某种程度来说,基于核心技术的掌握,自有品牌能够更好地挖掘技术潜力。因此更快,更好地开发出符合客户需求的产品才是王道。”