• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通高管谈手机处理器:不能超过3W、45℃

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-31

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:Fudzilla近日采访了 高通 的几位高管,包括CDMA技术高级市场总监Michelle Leyden Li、GPU产品管理高级总监Tim Leland、CPU产品管理总监Tavis Lanier,畅谈了移动平台的诸多方面,尤其是芯片的功耗和发热。 高通认为,45℃是 移动处理器 所能允许的温度,同时, 手机处理器 的热设计功耗多只能允许2.5-3W,平板上则可以放宽到5W。

    注意,热设计功耗并非芯片本身消耗的能量,而是针对散热设计的指标。

    高通称, 这两组数据是移动处理器保持被动散热的极限,再高就必须使用主动散热, 而这在手机里是不可想象的,平板里也没见有谁敢做过。

    高通表示,他们的骁龙800、骁龙600都是按照以上目标设计的,因此频率分别只能跑到 1.9GHz、2.3GHz

    不过高通指出, 移动处理器的热设计功耗允许短时间超过3W或者5W,但多也就只能有几秒钟 ,再长的话不但会影响电池续航时间,更可能使温度超过45℃,损坏设备。

    按照高通的理论,NVIDIA Tegra 4是注定只能活在平板机里了,而且就算在平板里也会很艰难,因为其热设计功耗正好就是5W。SHIELD掌机里不惜为其配备风扇更是显得有点悲剧。Cortex-A15架构不容易啊。

    AMD Temash APU中低端的一款A4-1200热设计功耗为3.9W,这么说用在平板机里也很轻松,但手机就别指望了,更何况手机不仅仅是一颗U的问题。

  • 标签 高通 手机处理器 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

    更多新闻