• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI推出新款业界的宽带RF增益模块

来源:EEWORLD
时间:2013-05-31

分享至:

Analog Devices, Inc. ( ADI ),的高性能信号处理解决方案和RF IC供应商,近发布四款全新的RF放大器增益模块ADL5544、ADL5545、ADL5610和ADL5611,可简化高动态范围通信、防务和仪器仪表系统的设计。ADL5544、ADL5545、ADL5610和ADL5611 RF放大器的工作频率范围为30 MHz至6 GHz,提供业界的线性度、增益和噪声系数性能组合,可在低功耗水平下实现高性能。这些器件具有额外的功耗与性能选项,扩充了ADI的现有高频RF/IF放大器产品系列,将在即将举行的国际微波技术研讨会的ADI展台展出。

• 若需下载数据手册或申请样片,请访问产品页面://www.analog.com/zh/pr0531/adl5544、//www.analog.com/zh/pr0531/adl5545、//www.analog.com/zh/pr0531/adl5610、//www.analog.com/zh/pr0531/adl5611
• 从ADI中文技术论坛获得支持://ezchina.analog.com/community/rf
• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博//weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解产品等信息。
• 更多ADI产品及应用视频,请访问://videos.analog.com/category/chinese/


ADL5544、ADL5545、ADL5610和ADL5611单端RF放大器产品在宽频率范围内具有出色的OIP3和P1dB噪声系数规格,并且输入和输出端内部匹配50 Ω电阻。此外,这些器件只需用到耦合/去耦电容和直流偏置电感两种外部元器件,从而节省了物料清单成本。全新增益模块采用SOT-89封装,可轻松集成到任何现有的设计中以便评估,具有集成式片内偏置电路,并且符合1C类(+1.5 kV ESD)额定值规范。

ADL5544/ADL5545主要特性:
• 固定增益:17.4 dB (ADL5544);24.1 dB (ADL5545)
• 输入/输出内部匹配50 Ω
• 集成偏置控制电路
• 900 MHz时,OIP3分别为34.9 dBm (ADL5544)和36.4 dBm (ADL5545)
• 900 MHz时,P1dB分别为17.6 dBm (ADL5544)和18.1 dBm (ADL5545)
• 低静态电流:56 mA (5 V)




ADL5610/ADL5611主要特性:
• 900 MHz时,固定增益分别为18.4 dB (ADL5610)和22.1 dB (ADL5611)
• 900 MHz时,OIP3分别为38.4 dBm (ADL5610)和38.5 dBm (ADL5611)
• 900 MHz时,P1dB分别为20.6 dBm (ADL5610)和21.0 dBm (ADL5611)
• 噪声系数:2.1 dB (900 MHz)
• 低静态电流:90 mA (5 V)




供货、报价与配套产品

全新的RF放大器可轻松使用各种ADI IC芯片进行设计,构成从天线到比特并返回天线的信号链。在发射机设计中,ADL5544和ADL5545非常适合与I/Q调制器一起使用,如ADL5385、AD8345、AD8346和AD8349,以及ADL5801 RF混频器。低噪声放大器ADL5521、RF混频器ADL5801和调制器ADL5380可作为ADL5610和ADL5611的补充器件。

标签 ADI RF增益 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻