• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

攻平板 联发科提前发表4核MT8125

来源:经济日报
时间:2013-05-31

分享至:
支持的‘一模三板’架构 已获联想IdeaTab S6000等多个指标客户采用

上市公司 联发科 (2454)今日正式宣布发表专为 平板 计算机量身订作之4核心解决方案MT8125。联发科表示,MT8125解决方案支持其「一模三板」架构,终端制造商可在单一设计下,开发支持3G HSPA+、2G EDGE或Wi-Fi等多款平板计算机,目前此方案已获包括联想IdeaTab S6000系列等多个指标客户采用。

联发科先前法说已上调今年平板计算机专用芯片出货,估可达1000至1500万套。另联发科平板计算机专用解决方案正式发表时程较公司原预期第三季推出时程略早,且据了解,联发科平板计算机专用的MT8125与MT8135具备语音通讯功能,相较陆商全志、瑞芯微等28纳米、4核心处理器价格高近倍,约落在10美元上下。

由于联发科此高整合度平板计算机用芯片解决方案性价比高,近来已有不少白牌平板计算机陆续采用,并推出售价介于99美元到149美元产品,联发科新平板计算机专用芯片推出,对4核心处理器与竞争对手造成不小压力。

联发科指出,MT8125延续无线通讯四核处理器技术,整合高达1.5GHz时脉ARM超低功耗四核Cortex-A7 CPU,及PowerVR Series 5XT图形处理器(GPU),采用28纳米制程,并支持低功耗高画质1080p影音播放及录制、1300万像素照相机、Full HD LCD屏幕显示,及图象显示技术MiraVision,具Miracast影音无线传输技术与旗下四合一(Wi-Fi、FM、GPS、蓝牙)无线连结方案。

联发科数码家庭事业部总经理陈冠州表示,旗下多核心处理器产品线日益完整,MT8125高整合平板计算机参考设计将成市场上中、高阶平板产品效能指标。

另外,联发科新上任的中国区总经理章维力昨日也针对中国市场4G即将进入商转发表看法,他透露,年底将推出TD-LTE支持5模10频解决方案MT6290,而整合性产品则预计2014年推出。章维力亦指出,目前4G芯片正与电信研究院进行深度合作,并在北京TD-LTE实验网测中心进行终端芯片兼容性测试与优化测试。















标签 联发科 平板 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

更多新闻