• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay推出新款超快二极管,优化系统开关损耗

来源:EEWORLD
时间:2013-05-31

分享至:

日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布11款新型Gen2 650V FRED Pt®超快 二极管 。“H”系列裸片器件适用于频率在40kHz以上的应用,具有极快的和软恢复的时间,以及低正向压降和反向峰值电流,可减少太阳能逆变器、UPS、电动汽车和混合动力汽车、电焊机、服务器和连续导通模式功率因数校正(CCM PFC)中的开关损耗。根据用户需求设计的“U”系列可用于频率为40kHz的应用,具有低得多的正向压降,可优化导通损耗。

今天发布的Vishay超快二极管具有2A~150A的额定电流。器件的高隔离电压使设计者能够提供额外的安全裕量,并提高终产品中的功率密度。Vishay可根据用户要求提供等效封装的器件。

为使效率化,二极管提供了很宽范围的正向电压与反向恢复时间比。在+25℃(di/dt=200A/µs)条件下,器件的典型反向恢复时间只有28ns,典型正向电压低至1.38V。为了实现更健壮和高性价比比的设计,二极管的工作结温可达+175℃。

器件规格表:

新款FRED Pt超快二极管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。

标签 Vishay 二极管 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻