处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MEMS压力感测器市场2018年商机达30亿美元

MEMS压力感测器市场2018年商机达30亿美元
来源:互联网 时间:2013-05-30

市场研究机构YoleDeveloppement指出,微机电系统 压力感测器 ( MEMS pressuresensor)正在今日的产业界扮演重要角色,并因为其高兴能、低成本与小尺寸等优势,已经广泛应用于不同领域;该机构预期,MEMS压力感测器市场规模可由2012年的19亿美元,在2018年扩充至30亿美元。

MEMS压力感测器是早出现在电子产品中的MEMS元件之一,以消费性电子领域的应用为主流,并依循类似加速度计、陀螺仪的成功模式进驻智慧型手机与平板装置;YoleDeveloppement认为,此模式将有助于MEMS压力感测器市场进一步成长,在2018年时让全球MEMS压力感测器达到28亿颗的出货量。

其中消费性应用压力感测器出货量估计2018年可达17亿颗,并将超越汽车成为MEMS应用;YoleDeveloppement表示,虽然消费性应用领域的MEMS感测器平均销售价格(ASP)会比其他应用领域来得低,但该领域的繁荣前景可期,预计将为全球MEMS压力感测器市场带来8%以上的复合平均年成长率(CAGR)。

新兴应用为MEMS压力感测器带来新商机

汽车应用目前仍是MEMS压力感测器的应用市场,其中主流应用包括胎压感测系统(TPMS)、进气压力感测装置(MAP)以及大气绝对压力感测装置(BAP);YoleDeveloppement指出,汽车、医疗、工业与高阶应用MEMS压力感测器市场,平均成长率约在4~7%左右,同时消费性应用市场的平均成长率(金额规模)则高达25%(出货量成长率则为38%),主要受惠于智慧型手机与平板装置所带来的新商机。

不同应用的MEMS压力感测器市场规模预测

MEMS压力感测器也在不同领域找到一些新应用,这些案例包括:车用汽缸内压力感测(in-cylinderpressuresensing)、医疗用持续正压呼吸器(ContinuousPositiveAirwayPressure,CPAP),以及智慧型手机、平板装置等消费性新应用(如SamsungGalaxySlll的室内导航功能);以上新兴应用都还在起步阶段,不过看来都有成长潜力,YoleDeveloppement相信,MEMS压力感测器将在各个领域找到满足终端使用者需求的新发展途径。

MEMS正逐渐取代其他传统压力感测技术

根据YoleDeveloppement的观察,MEMS压力感测器的优势正逐渐威胁其他现有压力感测方案,例如陶瓷厚膜(ceramicthick-film)、陶瓷电容(ceramiccapacitive)与薄膜(thin-film)等技术。市场对于较低压力感测应用的低成本、低功耗、高精确度元件需求,是MEMS压力感测器发展的幕后推手。

但在一些恶劣环境中的应用,薄膜技术还是有其需求,特别是在高温、高腐蚀性介质的环境;针对这类应用,MEMS压力感测器制造商也正在开发适合的元件,例如碳化矽(SiC)MEMS压力感测器就是一例。YoleDeveloppement另外有针对此技术的详细分析,以及对其他压力感测技术的介绍。


不同压力感测技术的适用领域与压力范围

百家争鸣的MEMS压力感测器市场

由于MEMS压力感测器市场规模庞大,投入其中的厂商也不少;YoleDeveloppement表示,这是产业界分散的市场之一,有超过50家的供应商抢食大饼。目前整体MEMS压力感测器市场由前五大厂商Bosch、Denso、Sensata、GESensing与Freescale)囊括50%的营收。

2012年全球MEMS压力感测器市场版图

在汽车、医疗、工业与高阶应用市场,已经有领导供应商各据山头,以及较小的厂商追随其后;而仍属新兴的消费性应用市场则吸引不少传统MEMS感测器供应商的兴趣。汽车应用市场则目前是竞争激烈的领域,其中Bosch长期稳居龙头位置。

YoleDeveloppement指出,汽车产业供应链生态十分复杂,由车厂、一线汽车零组件与系统供应商(与压力感测器相关)、全封装感测器专门厂商(FullPackageSensorsSpecialists),以及MEMS与半导体元件专门厂商…等不同型态的业者组成。该机构的报告详尽介绍了不同厂商的价值链,以及对汽车应用市场的深入分析。

而着眼于消费性电子应用领域新商机,来自美国与中国的新进厂商也摩拳擦掌准备投入;YoleDeveloppement表示,目前有一些中国本地业者正在积极尝试切入MEMS压力感测器市场,以满足中国当地在汽车与消费性应用领域的庞大需求