• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔的大机遇:三星平板将采用 Clover Trail+ 芯片

来源:EEWORLD
时间:2013-05-29

分享至:

基于 英特尔 芯片 的旗舰手机 K900 上周上市了,但是除了联想,还没有哪家移动领域的大品牌支持英特尔芯片(摩托罗拉现在没有新品)。缺少合作伙伴正是英特尔艰难的地方。

这一现状可能要被改变。Venturebeat 的消息源确凿称, 三星 将推出一款英特尔芯片平板,搭载 Clover Trail+ 平台芯片。该芯片击败了 ARM 阵营的产品,包括三星自家的 Exynos 芯片。这说明英特尔在移动芯片领域跨出一大步。

GFXBench 上的产品信息(图片来自 GFXBench)

而在更早之前,GFXBench 上已经有相关产品现身。这款平板型号为 GT-P5200,运行 Android 4.2.2 系统,分辨率为 1280*800。芯片运行频率为 800MHz-1600MHz,据此推算可能为 Z2460 处理器,采用的 32nm 工艺技术。英特尔 Clover Trail+ 平台总共有三款芯片,分别为 Z2580、Z2560、Z2520,分别对应高、中、低端市场,联想 K900 是采用的 Z2580 芯片,华硕 Fonepad 是用的 Z2520 芯片,可知三星这款平板定位中端市场。

华硕一位总监曾经告诉我,英特尔 Z2520 芯片基本上只是供给华硕一家,并且价格上有优惠。这很可能与联想一样,是基于以前的战略关系而促成的合作。Z2560 对于三星,很可能也是如此。

三星的加入对于英特尔意义重大,这说明其芯片的价值被主流大厂商认可,再推广给其他厂商会容易一些。而且三星是移动市场的领头羊,由它来推动某项技术或者产品会容易得多。就像 Google 通过 Nexus 带动 HTC、三星、华硕一样,三星对于英特尔也会有提携作用。

其实我早在 3 月初便从英特尔员工处获悉这一消息,而且除了三星,惠普也在跟进。

有了更多厂商的帮助,英特尔移动之路会顺畅许多。再加上今年年底和明年初推出的 22nm 芯片平台,英特尔将迎来绝好的反击机会。

标签 英特尔 三星 Clover Trail+ 芯片 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻