处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Silicon+Labs推出业界体积小、功耗低的可定制时钟IC

Silicon+Labs推出业界体积小、功耗低的可定制时钟IC
来源:华强电子网 时间:2012-02-07

高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界体积小、功耗低的可定制时钟发生器。Silicon Labs新型Si512xx时钟发生器系列产品具有极小的1.7平方毫米封装尺寸。与其他同类产品相比,可降低高达60%功耗,是空间受限、成本敏感型嵌入式电子产品和消费类电子产品的理想选择。例如,便携式媒体播放器(PMP)、工业计量和监测器、便携式导航装置(PND)、手机、数码相机以及众多其他手持、功耗敏感型产品。

Si512xx时钟产品是Silicon Labs公司齐全的可编程时钟产品组合中的一部分,具有很高的可定制性。Si512xx时钟发生器单一芯片即能支持高达3路LVCMOS时钟输出,频率范围为3-200MHz,这不但为开发人员提供了极大的设计灵活性,同时也简化供应链管理。Si512xx时钟发生器每个输出都有4级输出强度设置,可以进行独立配置来匹配负载和电路板走线长度限制,此种可配置特性超过其他同类产品两倍。

微型Si512xx时钟所占电路板空间极小,通常比同类时钟发生器IC减少高达80%空间,同时也可替代200MHz以下LVCMOS振荡器以节省成本。通过支持多个LVCMOS输出,单芯片Si512xx时钟发生器可以单颗芯片代替多颗表面贴装晶体和振荡器,从而进一步降低电路板面积和BOM成本。

除了无与伦比的低成本和节省空间以外,微型Si512xx时钟发生器也非常环保,其功耗比其他产品可减少高达60%。这种双倍低功耗优势所带来的好处是显著的,可以有效延长如智能仪表、手持装置之类功率敏感型应用的电池寿命。Si512xx时钟还提供可输出(OE)功能,从而能够在待机或休眠状态下实现更低的功耗模式。

Si512xx时钟发生器提供可定制扩频时钟技术,从而使电磁干扰(EMI)小化。这种频率调制技术通过在更宽的频率范围内扩展时钟能量,使系统设计人员降低EMI,终降低在基本频率和每个谐波上的峰值辐射。通过创新的边沿斜率定制方法,Si512xx进一步降低EMI并增加系统数据完整性的容差余度。Si512xx时钟系列产品具有很灵活的架构,可以进行工厂定制来支持特定的扩频和边沿斜率、百分率、调制类型和/或速率,以满足客户对输出频率、控制输入和驱动强度的要求。

Silicon Labs定时产品总经理Mike Petrowski表示: “当前还没有其他小封装时钟解决方案可提供Si512xx时钟系列产品所具有的高集成度、高功效和高配置性。和我们其他定时器件系列产品一样,Si512xx时钟发生器IC能够为客户提供业内短定制时钟交货时间,缩短开发周期。”