处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Marvell推出业界首款面向大众市场的四核五模Category 4 LTE单芯片解决方案PXA1088 LTE版,推进全球移动宽带的应用

Marvell推出业界首款面向大众市场的四核五模Category 4 LTE单芯片解决方案PXA1088 LTE版,推进全球移动宽带的应用
来源:EEWORLD 时间:2013-05-27

2013年5月2 4 日,北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技( Marvell ,Nasdaq: MRVL)今日发布了全新的 PXA1088 LTE 芯片,该芯片是业界首款面向大众市场的 四核五模 Category 4 LTE 单芯片 解决方案,支持LTE TDD/ FDD、HSPA+、TD-HSPA+ 以及EDGE。作为统一多核全球制式单芯片ARMADA®移动通信系列产品的扩展,Marvell在支持全球一流OEM厂商LTE产品设计方面取得了重大进步。

Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“我相信,LTE带来的优秀性能对于智能手机、平板电脑和超极本等移动设备至关重要。当今,我们越来越多地访问需要高带宽、高数据吞吐量的实时内容,移动计算、社交网络、云游戏和其他数据密集型应用已成为我们日常生活的一部分。我们的多核3G统一平台解决方案在全球市场上取得的成功让我倍感自豪。全新的PXA1088 LTE芯片将延续四核PXA1088 3G全球制式移动通信系列解决方案的成功,为全球一流的OEM厂商和运营商提供同类产品中的性能,进一步缩短产品上市时间,并实现从3G到支持全球LTE的4G制式的无缝迁移。我相信,这是一个改变游戏规则的产业进步,从成本和性能上为全球消费者带来好处,让他们享有LTE移动宽带连接带来的自由。Marvell的使命与激情引领我们实现伟大的创新,通过经济的、高性能的解决方案改善人们的生活,让世界变得更加美好。非常感谢Marvell才华出众的全球工程师团队,谢谢他们的辛勤工作、创新与奉献精神。”

Marvell公司的先进的LTE调制解调器技术经过了包括中国移动在内的多家全球主要运营商的现场验证和认证。Marvell公司ARMADA移动产品系列的PXA1088 LTE芯片旨在支持Category 4下行150 Mbps 的数据吞吐量,并支持LTE FDD/TDD两种模式,已达到当前业界性能水准。此外,作为CSFB语音解决方案的补充,PXA1088 LTE芯片采用了成熟且久经验证的WCDMA和TD-SCDMA调制解调器技术与双连通双待(DRDS)LTE语音解决方案,以及基于IP多媒体子系统的VoLTE语音解决方案。

Marvell PXA1088 LTE平台结合了四核ARM Cortex-A7处理器的强大性能、优秀的图形处理能力以及先进的Avastar®无线连接,同时平台还包含WLAN、蓝牙4.0、FM单芯片SoC和L2000全球导航卫星系统的混合定位处理器,以及电源管理和音频编解码器IC。

关于Marvell
Marvell(纳斯达克代码:MRVL)是的完整芯片解决方案提供商,旨在实现数字化“美满互联的生活”。Marvell公司拥有从移动通信、存储、云基础设施、数字娱乐到家庭内容交付的多元化产品组合,将完整的平台设计与业界的性能、安全性、可靠性和效率相结合。作为消费电子、网络和企业系统的强大核心,Marvell公司令合作伙伴及其客户始终站在创新、性能和大众诉求的前沿。Marvell公司致力于提高大众的生活体验,通过为世界各地的用户提供移动性和易于访问的服务,为社交网络、生活和工作增添价值。
在本篇新闻稿中,“Marvell”指美满电子科技公司及其子公司。如需了解更多信息,请访问:www.marvell.com.cn