• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel的“墓”ARM掘?

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-24

分享至:
  • 很多人都说, ARM 正在扮演着 Intel 掘墓人的角色,一步步威胁着Intel的半导体统治地位,从表面上看或者从舆论导向的角度上,确实如此,ARM在移动市场的统治力让Intel纵然对这个市场垂涎已久却屡次铩羽而归,即使杀个回马枪似乎也是降龙十八掌打到了棉花里,不仅没有抢到什么市场份额,反而连累自己股价节节败退。可是,我们再拿出一组数据来看,Intel的销售收入上一财年创纪录突破500亿,Intel在PC处理器的占有率接近85%这个点,Intel的先进工艺频频接单,未来前景反而看好。

    我们好好分析一下ARM现有的市场Intel的表现,移动设备这部分Intel在06年底放弃,11年底才重新宣布回来,MCU这个市场早是Intel统治过的,但是早就被放弃,GPU方面,ARM自己都不占便宜,而嵌入式处理器方面,ARM和Intel都比较关注,但都不是重点。至于服务器领域,ARM才刚刚宣布进入,Intel则一直处于主要的挑战者位置对MIPS发起挑战。所以,表面上ARM带领着一众客户一起,在所谓处理器领域对Intel发起了强有力的挑战,但实质上却没有影响Intel根本的CPU业务的一丝一毫,如果不是CPU业务发展放缓甚至停滞,Intel完全不会感觉到任何ARM带来的压迫感。一个竞争的领域是 移动处理器 ,这个是ARM耕耘多年的90%以上份额的市场,Intel才是后来者。这么看,ARM有威胁到Intel吗?反而是Intel在挑战ARM的传统领域,而且还不是直接跟ARM竞争,而是跟ARM的客户竞争。再直接一点,Intel专注的是CPU,ARM关注的MPU和MCU,这完全不是一个领域的竞争,只不过Intel非常乐得借助ARM的强势来帮助自己摆脱PC处理器的垄断调查。

    如果我们再厚黑一点,可不可以认为ARM的存在其实是在帮助Intel,而在2006年Intel退出ARM的移动平台之际,根本没有想过收购ARM也是看到了这一点,别忘了,即使没有了手机处理器,Intel一直算是ARM的客户之一。

    你不信ARM这些年一直间接的帮了Intel?那么好,我想问的是,Intel怕的是什么?对Intel威胁的又是谁?肯定不是那个早就成为傀儡的AMD,这个平衡Intel不会被垄断诉讼的企业除了在2003-2004年间曾经给人看到了一点超越Intel的希望之后,就再也没有机会成为Intel的对手了。

    可以说,Intel赖以生存的主要是两个优势,一是半导体工艺的绝对,一是X86架构的高性能,这两个优势是不容别人去挑战的,至于客观方面则是PC市场饱和之后的新战略方向。对Intel和X86架构而言,ARM的帮助就是加速了其他架构的快速衰落,从而让很多架构因为没有更多的使用者而逐渐凋零。存在的架构越少,对X86来说,自己优势领域的威胁就越小,看看早期百花齐放的诸多架构,现在已经基本都臣服于快速易用且廉价的ARM架构,这其中ARM固然是大赢家,Intel不仅没吃亏,还顺便减少了自己的很多威胁,看看昔日被称为经典艺术的MIPS架构,沦为被收购的命运,而其所在的诸多应用领域,特别是服务器,虽然ARM觊觎其市场,但MIPS的沉沦短期内更有利的反而是Intel。至于那些其他的DSP和MCU以及MPU,在ARM的诸多优势面前只有等待自己年华老去,淡出人们的视野。比起面对诸多的架构对手,面对一个ARM,而且是不生产任何产品的ARM,对Intel而言也许更有利于自己壮大。

    ARM对半导体的第二大贡献是缩近了数字IC厂商之间的技术积累差距,简化了开发并建立了统一的生态系统,以此为基础让数字芯片的开发周期与成本快速下降,只是在快速壮大市场规模的同时,因竞争加剧而造成利润降低,这就让一些传统半导体厂商逐渐放慢了发展速度,而新兴企业则快速成长。从这个意义上,除了一些fabless新贵之外,十几年前跟Intel相去不远的多家传统数字半导体厂商如今逐渐被Intel甩开得越来越远,换句话说,十年前也许第三到七名里任何两家的规模加起来就和Intel差不多了,现在即使算上三星,前十里任意三家的销售额都抵不上Intel一家。毕竟,grossmargin在50%以上的Intel利润率一直稳固,而竞争对手们的grossmargin因为ARM的风暴而降低到只有30%左右,这算不算对Intel的暗中助力呢?

  • 标签 Intel ARM 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

    更多新闻