• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

全方位观察OLED电视:未来路在何方?

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-23

分享至:
  • 除了索尼和LG展示的两台迷你电视机使用了 OLED 以外,到目前为止,OLED只是普遍用于手机屏幕。但可以想像,OLED未来肯定会用于平板电脑、数码照相机和超级平板技术的,终肯定会用于大屏幕电视机领域。

    您在等待一台 OLED电视 机吗?他们的价格怎么样?OLED的技术优势是什么?接下来,我们来详细的阐述。

    OLED和LED之间的区别是什么?

    他们之间具有很大的区别。听起来相似,但是过程是完全不同的。OLED是指有机发光二级体,“有机”是指两导体之间的碳膜。当有电流通过时,OLED显示器散发自己的光;但是LCD显示中的电池是穿透式的--它们需要内光源发光。

    直到目前为止,对OLED显示器的寿命问题,一直都是一个问号,但是由于高故障率,生产线一直在亏损。很显然,变革势在必行。

    OLED的优势是什么?

    游戏玩家和家庭影院爱好者定会爱上OLED。我们自己尝试过,保证显示器具有闪电般的响应能力。速度比LED背光式LCD显示器约快1000倍(还有人说会更快),也优于等离子技术。

    没有模糊的情况出现,显示更加清晰,尽管是快速移动的视频,光输出也能控制每个像素,因此能定位亮度控制。

    OLED电视机有多薄?

    效果不错,深黑色、清新、纯白,颜色的准确度也有所提高--所有这些都是来自一个形状系数,厚度只有几毫米,较标准的电视机轻多了。这种厚度能够让子像素自己发光,意味着不需要臃肿的背光灯了,反过来也意味着更节能。

    哪款OLED电视机将在短期内面市?

    上周,CES在拉斯维加斯见证了世界早两台大屏幕OLED电视机面市,三星和LG的55英寸将在2012年下半年才能面市。的消息报道称,三星已经宣布公司“实惠中的实惠”55英寸OLED电视机将在2012年圣诞节前上市。

    LG的OLED电视机

    LG EM9600,厚4mm,中7.5kg,计划在2012年下半年进入英国市场。除了OLED显示器外,LG将推出具有双核处理器、WIFI、Freeview HD和魔力遥控器(Magic Remote)的智能电视机。

    Samsung的OLED电视机

    产品具有单一窗口玻璃,配备有丰富的音频控制设施,三星要努力给自己的产品一个型号,这的确在回避问题的实质:人们的目光从实验室被拉回到了拉斯维加斯,产品剽窃了LG公布的信息?很有可能。三星声称,公司OLED电视机的色彩还原比LED背光灯LCD的准确度高出40%,尽管厚度只有7.5mm,但还是比LG的“胖”了两倍。三星这款产品也是在2012年下半年上市。

    三星和LG的OLED电视机是一模一样的吗?

    不同。三星使用的是“超级OLED”技术,然而LG是将OLED作为不那么引人注目的“4色像素和颜色提炼器”。相对于传统的RGB颜色混合,LG的OLED增加了一个第四像素--白色(有点像夏普的Quattron电视机),但是依然需要一个颜色过滤器。三星声称,公司的超级OLED技术不需要过滤器,更为先进。

  • 标签 OLED OLED电视 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

    更多新闻