处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

去年MPU市场 高通、三星挤掉AMD晋身第2、3名

去年MPU市场 高通、三星挤掉AMD晋身第2、3名
来源:集微网 时间:2013-05-22

小笔电与桌上型电脑市场成长动能趋缓,反而平板电脑与智慧型手机市场需求强劲,使得相关微处理器晶片厂市值排名略有变动,其中高通与三星大啃平板与智慧型手机商机,市值排名则持续成长,根据IC Insights统计数据显示,去年两家在 MPU (微处理器,Micro Processor Unit)的排名上已超越 AMD ,挤进前三大,排名分别位居第2、3名,而英特尔(INTC-US)则仍是全球,市占率与市值仍大幅第二名的高通。

根据IC Insights统计,去年MPU整体市场产值达565亿美元,占整体IC市场比重约22%,不过2012年成长力道趋缓,年增率仅 2 %,较2011年的年增11%幅度减少许多,但IC Insights预期,今年MPU市场产值将达620亿美元,较去年成长 1 成,成长率可望回升。


IC Insights指出,去年虽然桌上型电脑与笔记型电脑相关MPU产品需求放缓,不过行动装置如平板电脑与智慧型手机产品的需求强劲,弥补前者需求低迷的压力,IC Insights预估,2012至2017年,MPU市场年复合成长率约可达12%,预计2017年MPU市场规模将达977亿美元。

就去年排名而言,IC Insights统计,高通与三星年增率为强劲,高通年增28%,三星年增78%,市占率向上大跃进,高通产值达53.22亿美元,位居第二大MPU厂商,三星则达46.64亿美元,位居第三,挤下原本第二名的AMD,AMD去年市场规模仅有36.05亿美元,年减21%。

而名则仍是英特尔,产值达368.9亿美元,年减 1 %,市占率高达65.3%,稳坐冠军宝座;第四到第十名则分别是Freescale、NVIDIA、TI、ST Ericsson、博通与联发科(2454-TW),其中联发科产值也年增16%,达到3.25亿美元。