处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

整合精确测量与热模拟完美解决IC可靠性挑战

整合精确测量与热模拟完美解决IC可靠性挑战
来源:电子工程专辑 时间:2012-02-01

今天的热分析软件速度很快、很精确且容易使用,但在实际应用中,仍存在着几项主要挑战。特别是针对LED和高整合的IC封装设计,良好的热设计已经成为确保产品品质的关键。

为了因应新一代高整合IC和LED这类元件对可靠性的需求,Mentor Graphics提出了一种整合精确测量与热模拟的解决方案,该方案包含了Mentor的T3Ster热传暂态测试工具,以及FloTHERM软件,希望能提供从设计到制造的完整热分析方案。

今天,对LED和IC封装的热分析而言,仍面临着几项巨大挑战,MentorGraphics系统设计部市场开发总监John Issac说首先,是必须从IC封装和LED供应商处获得精确的元件热资讯。但许多供应商仅能提供大约的热耗散资料,如几瓦等。

其次是必须对元件的热路径和势垒做精确表征;以及建立包含系统热分析的元件热模型──这部份将需要专长于热分析的专家,而且非常难以验证。后是必须在产品出货前完成热分析软件的系统级验证。

而透过整合T3Ster和FloTHERM软件,“我们成为首次提供软硬件整合方案的EDA公司,” Issac说。这种组合可优化设备、子系统和整个系统的热管理,让设计者能优化LED和IC封装设计,以达到更好的散热效果。举例来说,当设备原型制作完成后,设计师便能从热分析的角度出发来表征元件特性,并在子系统与全系统级针对FloTHERM热软件模拟建立精确模型。终,系统整合商可使用T3ster硬件进一步验证其热管理方案。

对LED或IC封装来说,过多的热会加速电子系统故障。因此,管理由IC封装产生的热,已经成为元件设计中的一大重点,Issac说。

FloTHERM是Mentor开发的热模拟产品,能让工程师使用先进的CFD技术模拟电子系统中的气流、温度和热传导以实现虚拟原型。透过使用精确热分析功能,工程师在建构实体原型前便能自动评估测试设计方案。而在结合了T3Ster后,设计师则可透过真实的热测试和热封装特性,来获取精确的模拟分析模型。

“在一个电子系统中,温度通常是导致系统失效的主要原因,所占比重达55%,”Issac说。其次还包括了振动、湿气和粉尘等。而今天的电子产品不断提高的复杂性和持续微缩的体积,则进一步导致了热问题,这已经是当今电子产业面临的重大挑战。

为了确保产品可靠性,必须为从元件到系统级的设计提供完善的热分析方案。Mentor指出,在该公司提出的解决方案中,封装特性测试能预见封装结构的热阻和热容。模拟分析软件能为工程师提供所测试的结构具体部位的资讯。然而,在建模过程中热介面材料较难处理,这是因为无法精确地确定其传导率和厚度。因此,T3Ster进行的热封装测试是以这些材料的阻抗为基础,可用来在FloTHERM 中建立精确的模型。