处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IDC:一季度WP份额首超黑莓成市场老三

IDC:一季度WP份额首超黑莓成市场老三
来源:cnbeta 时间:2013-05-20
市场研究机构IDC刚刚发布了一个季度的智能机市场研究报告,其中Windows Phone的出货量市场占比首次超过 黑莓 。在2013年一季度,Windows Phone设备在全部智能机出货量中的市场占比达到3.2%,而黑莓则为2.9%。这一变化实际上从上季度就已经开始了,当时Windows Phone设备出货市场份额2.6%,黑莓3.2%。这样一来微软便超越黑莓,成为移动操作系统市场的老3。



当然,微软3.2%的市场份额和排名前两位的苹果和谷歌比显然是不够看的,Android与iOS联合拿下市场92.3%的份额。Android持续以75%的出货量占比在今年一季度统治整个市场。谷歌也才刚刚宣布9亿Android设备处于活跃状态,相较去年秋季的5亿上涨不少。

iPhone季度出货量达到3740万台,iOS市场份额跌至17.3%,不过出货量情况对苹果而言已经相当出色,市场份额的下跌完全是由于Android设备出货量同比的强势上扬。IDC预计,季度Android手机出货量为1.621亿台,一年前的这一数据为9030万台。