• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

两岸LED照明产业联盟共商“接口规格整合与标准化”问题

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-20

分享至:
  • 伴随着 LED 发光芯片的量产光效自2012年9月起开始跨过170lm/w的光热比重转折点,意味着 LED照明 将会全面进入应用的时期已经到来,而LED照明市场上长期存在着的“叫好不叫座”的尴尬局面也有望得以改善。

    同时,LED照明市场上的竞争也将会由以前“粗放型”的价格竞争而转变成为“节约型”的以强化产品的可靠性与互换性的竞争,也就是在满足舒适照明、维护便利的基础上,有关驱动电路与发光模块之间的“接口规格整合与标准化”问题有可能就会成为影响LED照明普及化程度的关键问题。

    鉴于此,海峡两岸的“LED照明产业联盟”早在几年前就前瞻性地估计到了这一问题,双方于2009年就签署了有关的“LED照明产业的搭桥计划”。随即,双方在历经了多次的技术、产业发展经验等方面的意见交换后,并进行了多次的“路灯试点”,从而共同在LED照明应用上取得了初步的成果。

    有效地解决好驱动电路与发光模块之间的“接口规格整合与标准化”问题,就可以使不同企业所生产的发光模块及驱动电路具有相互之间的可兼容与互换的功能性要求,这样不仅为以后建立模块化的专业大企业提供了前提性的基础,同时也可以提高产品的可靠性与互换性、明显地降低产品的生产成本、减少中小企业各自为阵的盲目开发、有效地提高照明的舒适程度、维护便利更换简便等,从而促使在LED的照明应用中尽快地出现“生产者与使用者双赢”的局面。

    而在室内用LED照明灯具的光源与镇流器的模块化及规格化方面,关键性的因素即是两者的界面电气条件参数,就是电压、电流及功率。这是因为,照明应用自然是以光通量为光输出的要素,而伴随着LED照明技术的更新速度加快,在要求相同的灯管光通量下,灯管所需的功率将会逐年下降,同时相同尺寸的灯管的额定功率也会随之逐年下降,因此驱动电路的镇流器的输出功率也应该与之相匹配地逐年下降。所以,LED照明灯具镇流器的输出功率必须为区间功率,才能够有效地适合由于LED灯管损坏、更换具有较低功率的新灯管使用。同样,若当镇流器损坏时,也应该更换输出功率为区间功率的镇流器,从而可有效地适用于先前的旧灯管功率值。

  • 标签 LED LED照明 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

    更多新闻