处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器推出无线连接解决方案组合SimpleLink产品系列

德州仪器推出无线连接解决方案组合SimpleLink产品系列
来源:华强电子网 时间:2012-01-31

 

日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗、低成本嵌入式应用推出业界广泛的易用型无线连接解决方案组合— SimpleLink™产品系列,进一步加强TI在无线连接技术领域长达10多年的卓越领导地位。SimpleLink系列包括自成一体的无线处理器,充分满足任何嵌入式系统的便捷集成需求。

新系列中重要的解决方案当属全新的SimpleLink Wi-Fi® CC3000,这是一款可率先推进全球物联网发展的易于实施的Wi-Fi解决方案。SimpleLink Wi-Fi CC3000是一款自成一体的802.11网络处理器,是向任何嵌入式应用便捷添加因特网连接功能的理想选择。

IMS Research公司的连接市场分析师Filomena Berardi指出:“随着物联网正成为现代消费与企业运营中越来越常见的一种模式,具备Wi-Fi功能的产品的出货量预计到2016年将达每年26亿部。TISimpleLink Wi-Fi CC3000解决方案将充分利用性能成熟稳定的Wi-Fi基础设施来实现级别的集成度,从而不断推进Wi-Fi技术的扩展。TI在为低功耗嵌入式器件提供Wi-Fi功能方面拥有独特的优势,能够将传统产品转型为互通互连的互动式服务。”

SimpleLink Wi-Fi CC3000:为传统与非传统产品实现无所不在的Wi-Fi连接

SimpleLink Wi-Fi CC3000充分利用TI在Wi-Fi技术领域积累的十多年丰富经验,可为新兴物联网提供众多优势,其特性优势如下:

 

TI新兴连接解决方案总经理Eran Sandhaus指出:“我们非常振奋地宣布推出了包括SimpleLink Wi-Fi CC3000解决方案等在内的SimpleLink系列,这凸显了TI为助推新一代互连设备与物联网发展所做的努力。为日常消费、家庭和办公设备增添因特网连接功能可为我们的客户创造新的价值体现,不但能够更好地控制设备,而且还可通过云端共享信息。SimpleLink Wi-Fi CC3000解决方案可帮助开发人员通过方便快捷的途径为设计方案添加业界的802.11因特网连接功能,更好地把握商机。”

SimpleLink产品:积极响应简化的连接技术集成需求

新型SimpleLink Wi-Fi CC3000是SimpleLink系列新产品中一款能够为各种终端应用提供综合型技术的产品,其再次体现了TI为应对与互连产品设计和认证相关的挑战而付出的努力。包括自成一体型软件协议栈等的SimpleLink产品基本上或根本无需掌握RF专业技术,另外其还获得了TI及第三方工具的支持。目前的SimpleLink产品系列情况如下: