• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体(ST)推出创新系统级芯片,促使多媒体显示器快速采用DisplayPort+1.2接口标准和高清3D功能

来源:电子技术应用
时间:2011-08-02

分享至:

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商和的系统级芯片(SoC)开发制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),发布一款新的高集成度系统级芯片,巧妙地集成完整的音频和视频输入、先进的视频品质及更丰富的功能。新款系统级芯片专门为多功能高端显示器、公共显示器、一体化个人电脑以及高性能笔记本电脑所设计。

新系列多媒体显示器系统级芯片的三款首发产品TDP9320、STDP9210和STDP7320整合了DisplayPort 1.2接收器和发射器与高清多媒体接口(HDMI)1.4接收器。此外,STDP9320和STDP9210还支持120Hz 3D 全高清(FHD)WQXGA*和WQHD*超高分辨率显示器面板,而STDP7320则支持60Hz FHD WUXGA*显示器面板。新产品还拥有同类产品所没有的功能,包括可支持多显示器菊链的多视频流传输功能、主动视窗检测专利技术、简化的终端用户可存取固件更新及意法半导体业界的Faroudja®画质强化技术。

DisplayPort 1.2接收器/发射器可实现高达21.6 Gbps的数据带宽,并通过一条电缆为以菊链连接的显示器应用传送多视频信号流。HDMI1.4接收器支持HDMI1.4规范规定的所有强制性3D输入格式。用户可通过简化的屏幕显示菜单(OSD)使用意法半导体获得专利的EZ-FUN(简易固件升级网络)功能,使消费性电子的显示器固件升级更加容易。

该系列系统级芯片还提供其它的数字音频和视频接口,例如双数字视讯频接口(DVI)、模拟分量、TTL以及SPDIF/I2S输入。面板接口包括四通道低电压差分信号(LVDS)和内部DisplayPort (iDP)或嵌入式DisplayPort(eDP)格式。

为实现更高的画质和适用性,新系统级芯片整合了同类产品中不常见的功能,包括:

•主动视窗检测:自动检测并优化在网络多媒体内容中嵌入的视频,自动应用Faroudja自适应对比控制II(ACC II)、主动色彩管理3D(ACM-3D)和暂时降噪(TNR)技术,不受屏幕主菜单设置影响;

•亮度不一致性修正:实现卓越的平场校正性能;

•六轴独立色彩控制:提供色彩修正或定制功能;

•画中画和双画面(PiP / PaP):使观众可同时观看两个不同的视频信源,这是集成两个独立视频处理器的优势。

供货情况

STDP9320和STDP9210(WQXGA和WQHD/120Hz FHD)采用521-ball BGA封装,已开始提供样品给现有客户。采用345-ball BGA封装的STDP7320(WUXGA / 60Hz FHD)预计于2011年第四季度推出样品。

标签 SoC STDP9210 STDP7320 ST Mouser代购 小批量代购

更多新闻