处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IHS公司预测2012-2016年智能眼镜出货量将达1000万副

IHS公司预测2012-2016年智能眼镜出货量将达1000万副
来源:电子工程网 时间:2013-05-17
谷歌眼镜 刺激该市场增长

作者:Theo Ahadome

在谷歌眼镜的带动下,以及谷歌大力推动为这类产品开发应用,2012-2016年全球 智能眼镜 市场出货量可能接近1000万副。

据IHS公司旗下IMS Research的乐观预测,2016年智能眼镜出货量可能高达660万副,而2012年只有5万副,2012-2016年的总体出货量将达940万副。今年出货量将增长150%至12.4万副,主要是销售给开发者,如图2所示。随着谷歌眼镜的正式公开推出,2014年将真正开始加速增长,根据乐观预测,2014年出货量增长率将窜升至250%。


图2:全球智能眼镜产品出货量的高端预测

谷歌眼镜之类的智能眼镜产品是可穿戴的电脑,配有头戴式显示器。

谷歌眼镜4月开始向应用开发者出货,他们是该产品的早期支持者,支付的价格是1500美元。预计这会刺激应用创新,帮助把谷歌眼镜从早期接受者推向大众市场。据乐观预测,随着开发者着手开发,以及谷歌鼓励风险资本家支持他们,出货量将开始激增到较高水平。

但是,谷歌眼镜的成功将主要取决于为其开发的各种应用。如果开发者不能为这种产品开发出极具吸引力的软件与用途,则未来几年其出货量可能大大低于预期。

谷歌眼镜要想取得成功,卖点主要是各种应用,而不是硬件本身。实际上,与近期的其它个人通讯设备相比,硬件对于谷歌眼镜增长的相关性要低得多。因为谷歌眼镜的实用性看起来不是很明显,因此应用的吸引力就变得至关重要。

而这也正是智能眼镜市场对谷歌等以软件为导向的公司来说具备重大意义的原因所在,尽管该公司以前在开发硬件方面取得了有限的成功。谷歌押注开发者会为谷歌眼镜开发一些颇具吸引力的应用。

智能眼镜前景较为乐观

据乐观展望,开发者将为智能眼镜开发出增强现实应用,向使用者提供可以安全方便地整合到随意使用的信息。这类应用通常被称为增强现实,就是给现实世界中的人、地点和事件增加一层电脑生成的数据。

只有在观看人物、地点和事物时能向用户提供一些并不明显的信息,智能眼镜才会获得真正的成功。这类信息可能包括用于旅游、地点评估及推荐的实时信息、营养信息以及匹配个人喜好,以及以前的遭遇用于帮助决策。当智能眼镜变成强大的信息平台的时候,它的优势才能凸显出来。从许多方面来看,这正是谷歌通过其它媒介已经在做的事情,这也是出现乐观情景的可能性似乎更大的原因。

破碎的眼镜

在比较悲观的情形下,IHS公司预测到2016年智能眼镜的出货量将只有100万副左右。

根据这种展望,智能眼镜的应用将限于谷歌在其眼镜营销活动中已经展现的一些应用。在其中的一些情形中,智能眼镜更像是可穿戴的摄像头装置,而不是真正的增强现实系统。在这种情况下,智能眼镜将主要用于记录体育和其它不平常的事件,比如跳出飞机,在2012年举行的谷歌I/O开发者大会上已展示过这类应用。

但是,智能眼镜将面临来自其它已经上市的可穿戴摄像头器件的竞争,比如GoPro Hero或Recon MOD Live。

虽然2012年可穿戴摄像头市场规模超过2亿美元,但与智能眼镜可能创造的数10亿美元市场相形见绌,因为后者具有更广泛的应用。

消费者与个人通讯设备之间的互动越少,这种设备的价值就越小。例如,如果智能眼镜只是偶尔使用,而不是一直使用,则它对消费者的吸引力就会下降,消费者的兴趣就会减弱。

Theo Ahadome是IHS公司的资深分析师。进一步了解该主题,请订阅IHS公司的消费电子服务。关于该服务的更多信息,请访问: //goo.gl/1WuUZ