• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Maxim Integrated推出业内尺寸小的18位逐次逼近型 (SAR) ADC,节省70%的电路板空间

来源:EEWORLD
时间:2013-05-17

分享至:

中国,北京,2013年5月14日。 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸小的12引脚、 18位逐次逼近型 (SARSAR

MAX11156的单调转换、快速建立时间以及无延迟等特性,使其非常适合快速、高精度数字控制环路系统。MAX11156可提供无失码的18位分辨率以及优异的直流精度(0.5LSB DNL和2.5LSB INL (典型值))和交流性能(94.6dB SNR和-105dB THD (典型值))。此外,MAX11156通过SPI兼容串口进行通信,允许通过菊链架构并行连接多片 ADC ,以支持多通道系统。该接口还可提供“忙”状态指示信号,简化系统同步和定时。

主要优势
• 减小 电路板 占用面积:业内尺寸小的18位SAR ADC集成基准缓冲器和内部基准,有效降低成本、简化设计
• 提升性能:该18位器件具有94.6dB SNR和-105dB THD (典型值),确保无失码
• 支持双极性输入范围:允许在5V单电源供电条件下测量±5V (10VP-P)输入范围的信号,简化外部信号调理电路设计

业界评价
• Maxim Integrated高级业务经理Carmelo Morello表示:“MAX11156 18位SAR ADC具有优异的精度和小封装尺寸下的高集成度特性,这款器件的推出体现了我们对高集成度、16位及以上分辨率SAR ADC的一贯关注与投入”。
• Semicast首席分析师Colin Barnden表示:“18位ADC能够很好地满足工业和医疗应用不断提高的精度要求,有助于提升上述系统的诊断性能”。

供货、温度范围
• 采用12引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
• -40°C至+85°C工作温度范围

如需浏览高分辨率图片,请参见邮件附件。

Beyond-the-Rails是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。

关于Maxim Integrated
Maxim Integrated的模拟整合方案帮助我们的用户脱颖而出。公司2012财年的销售额为24亿美元。

关注Maxim Integrated官方微博(@美信Maxim-IC)://e.weibo.com/maximintegrated。

标签 Maxim Integrated 18位逐次逼近型 (SAR) ADC 电路板 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻