• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IDC:Android和iOS占季智能机出货量92%

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-17

分享至:
  • OFweek电子工程网讯:市场调研公司IDC周三发布了季度全球 智能机 市场统计报告。报告显示, Android 和 iOS 机型占据了季全球智能机 出货量 的92.3%,WindowsPhone超越黑莓成为第三大操作系统。

    季全球前五大智能机操作系统

    报告显示,Android智能机今年季度出货量增至1.621亿台,高于去年同期的9030万台;市场份额达到75%,高于去年同期的59.1%。iOS占据第二位,iPhone该季度出货量为3740万台,略高于去年同期的3510万台;市场份额从23%降至17.3%,所丢失的份额几乎全部被谷歌获得。

    WindowsPhone和黑莓之间的第三大系统之争日益激烈。尽管黑莓发布了高端Z10和中端Q10智能机,但仍未能坚守住第三的位置。

    IDC的数据显示,黑莓季度手机出货量从去年同期的970万台降至630万台。考虑到新款黑莓10的重要性以及黑莓为开发触摸平台花费的两年时间,这一出货量对于黑莓手机的未来销售来说并不是好兆头。

    WindowsPhone取得了不俗进步,出货量从去年同期的300万台增长到700万台,市场份额增至3.2%。WindowsPhone在市场份额上只黑莓0.3%,这预示着双方可能在今年以后的竞争中相互交换位置。

    排在前五的另外两大操作系统是Linux和塞班,市场份额分别为1%和0.6%。值得关注的是,当Mozilla新款火狐OS系统今年晚些时候在新兴市场推出后,它会有怎样的表现。

    “Android和iOS占据了今年季智能机市场的绝大多数份额,但其它平台正在扭转颓势,市场也反映出了对替代系统的需求,”IDC手机团队研究经理雷蒙?拉马斯(RamonLlamas)称,“WindowsPhone受益于诺基亚对该平台的使用,黑莓新款黑莓10设备在上市后的个季度出货量也达到了100万台。”

    由于谷歌拥有大量硬件合作伙伴,该搜索巨头将继续拉开Android与iOS之间的差距。除非苹果在今年晚些时候发布一款相当特别的智能机,否则这种趋势很难逆转。

  • 标签 Android iOS 智能机 出货量 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

    更多新闻