• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

5GHz WiFi真的已经来了 5G还会远吗?

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-17

分享至:
  • 近来,微博上一条有关5G就要来了的帖子被广泛传播,并引发了不少争议,不少网友询问:“不是4G网络都还在试商用中吗,怎么5G就要开始普及了呢?”而且消息还称,不少市场上热卖的智能手机例如iPhone 5、小米手机2S等都已经支持 5G技术 ,这不禁让有些网友觉得更加奇怪,网络都还没有呢,怎么这些手机就已经支持了呢?经调查和询问相关技术专家后发现,原来此5G并非针对移动通信网络升级换代的5G,而是 WiFi 技术的升级版本,具体指的是支持5GHz频段的WiFi无线传输标准,下面我们就来给大家详细介绍一下这个5G究竟有些什么神秘之处吧。

    5GHz WiFi真的已经来了

    要想知道5G WiFi究竟是个什么东东?首先可能要跟大家解释一下WiFi技术的起源。众所周知,WiFi其实只是无线局域网技术的商业化品牌表示,其作为行业技术标准则有着另外的名字,代的WiFi技术的标准化标号其实的802.11a,早由IEEE(美国电气 电子工程 师协会)在1997年所制定,主要是为了能够让不同品牌的无线网络产品之间实现通用和兼容。

    在随后的20多年时间里,IEEE对802.11x技术标准进行了多次升级,期间先后出现了802.11a、802.11b、802.11g、802.11n等多个版本,这些版本之间的区别在于速度不断提升、信号覆盖不断扩容,比如2004年推出的802.11n比之前的802.11g快了10倍,比更早的802.11b快50倍,覆盖的范围也更广。而在整个802.11x技术标准商业化的过程中,为了方便推广,一些相关的厂商又组织了一个产业联盟,并在2000年更名为“WiFi”联盟,并使用WiFi为商标推广无线局域网技术,终导致普通消费者只知道WiFi都不了解背后的802.11x的历史。

    2012年,IEEE的802.11x技术标准升级到了的802.11ac版本,和此前诸多版本不同,802.11ac首次实现了对5GHz频段的支持,而此前的四代技术标准在信号无线传输上都只是用2.4GHz频段。值得一提的,此次标准升级刚好是802.11x技术的第五代升级,又刚好加入了5GHz频段支持,所以802.11ac也被非业界人士简称为5G WiFi,因此才有网络传言中将此5G误传称第五代移动通信技术的5G的笑话出现。

  • 标签 5G技术 WiFi 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

    更多新闻