• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

瑞萨新型32位元MCU内建USB 2.0 OTG功能

来源:集微网
时间:2013-05-15

分享至:

瑞萨 电子(Renesas Electronics)的32位元微控制器( MCU ) RX100 系列推出新款 RX111 产品,采用超低功耗零等待状态快闪记忆体制程,支援市场的 32位元耗电量/效能等级,并支援快速唤醒及各种标准周边装置与多种安全功能,并内建 USB 2.0 周边装置可支援主控、装置及On-The-Go ( OTG )功能。

RX111将瑞萨8/16位元RL78 MCU系列的超低功耗带入32位元RX产品系列,提供更大范围的装置扩充性与功能。新款RX111的设计可支援多种低阶32位元嵌入式应用,包括行动医疗保健、智慧电表、感测器/侦测器,以及工业与大楼自动化。瑞萨真正的低功耗功能可在广大的温度与电压范围内,为设计工程师提供低的耗电量,包括所有周边装置与快闪记忆体,同时以多种运作与休眠模式提供的弹性。

瑞萨的超低功耗技术可为所有使用案例提供弹性的电源管理与耗电量表现。RX111 MCU提供三种不同的执行模式、三种低功耗模式及弹性的时脉系统。例如,低功耗快速唤醒功能可让MCU以100 uA/MHz在执行模式中运作,以及在软体待命中以350 nA耗电量运作,此时仅需4.8 us即可唤醒。新款产品整合零等待状态快闪记忆体,其抹除/写入作业仅需1.8 V,并具备1 KB抹除区块大小及背景运作(BGO)功能,同时提供每区块仅10 ms的抹除时间。

新款RX111 MCU具备32 MHz运作速度及1.56 Dhrystone MIPS (DMIPS)/MHz传输速度,耗电量仅64 uA/DMIPS。此款MCU亦达到3.08 CoreMark/MHz及14.9 CoreMark/mA。新款装置支援多种通讯周边装置,包括USB 2.0 Host/Function及电池充电、OTG、I2C及SPI(串列周边介面)通讯协定。类比功能包括12位元ADC(类比至数位转换器)含内部电压参考、8位元DAC(数位至类比转换器)及温度感测器。

瑞萨提供瑞萨开发套件(RSK, Renesas Starter Kit)及样品驱动程式(大量储存装置层级、通讯层级及HID层级)、USB高速充电应用、各种中介软体如记忆卡、含瑞萨MCU的评估板,以及评估与首次安装MCU时所需的开发环境。

RX111 MCU与RX600及RX200系列使用相容软体,提供更大的弹性以及可轻易升级至更高效能MCU的整合途径。RX111 MCU提供较少的脚位数,范围从36至64个脚位,并提供16 KB至128 KB的嵌入式快闪记忆体,未来并计划提供更大的记忆体容量。

做为RX系列产品的一部分,新款MCU亦具备相容的指令集、软硬体工具集、周边装置以及硬体安全功能以符合安全标准,包括循环冗余检查(CRC)、时脉精度回路(CAC)、独立看门狗计时器、马达控制计时器(MTU2)及I/O连接埠。

瑞萨为RX系列产品提供完整的开发生态系统,包括强大的Eclipse型IDE及编译器、除错模拟器、程式码产生以及快闪记忆体程式编辑器。RX111 MCU亦可采用IAR Systems的EWRX工具链编译器及IDE进行开发。IAR Systems将提供64 KB免费版EWRX工具以支援包含新款RX111 MCU在内的所有RX装置。

RX111将自2013年7月开始供应样品,量产时程预定为2013年9月;预估至2014年4月产能可达每月100万颗。

标签 瑞萨 MCU USB OTG Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻