• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Pico Technology推出业界首款USB3.0示波器

来源:EEWORLD
时间:2013-05-10

分享至:

赛普拉斯半导体公司日前宣布, Pico Technology公司推出的PicoScope 3207A 和 3207B全球首款 USB3.0 示波器 ,采用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0控制器。该款双通道USB示波器拥有250MHz带宽,1GS/s采样率,512MS缓存和一个内置函数发生器和任意波形发生器。该款示波器可从USB端口供电,因而无需外部电源适配器。

Pico Technology公司的执行董事Alan Tong说:“大多数新型台式电脑和笔记本电脑中都配备了USB3.0端口,因此购买USB示波器的客户将受益于高数据传输率。采用新型USB3.0 PicoScope示波器,能更快地采集大量数据并传输大数据组。赛普拉斯的FX3控制器使我们能够快速地向市场推出这些高性价比的示波器。”

赛普拉斯的EZ-USB FX3是业界独一无二的可编程USB3.0外设控制器。其片上ARM9 CPU内核拥有512KB RAM,计算能力为200MIPS。FX3配备了完全可配置的通用可编程接口(GPIF™II),可在8、16和32位环境中进行编程。GPIF II的采用,使得FX3能够与任意处理器、FPGA和图像处理器进行通讯,数据传输率可达每秒400M字节。如欲了解赛普拉斯EZ-USB FX3的详情,请参阅如下网址:www.cypress.com/fx3。

赛普拉斯USB3.0 事业部高级营销总监Mark Fu说:“很高兴PicoScope又为我们的USB3.0带来了一项。因其优异的性能、灵活性和易用性,FX3正迅速成为业界USB3.0 方案的产品。”

关于Pico Technology
Pico Technology在高性能PC示波器和数据记录仪的设计、开发和制造领域拥有超过20年的地位。我们的产品令人耳目一新,包括带宽可达12GHz、分辨率达到16比特的混合信号PicoScope PC示波器系列;TC-08和PT-104温度数据记录仪;以及荣获多项大奖的汽车用示波器工具。

Pico Technology致力于提供创新、高质量且负担得起的测试测量设备,使用户除了传统的台式设备之外还有其他的选择。我们的产品设计和生产均符合ISO9001:2008质量体系。Pico Technology的代理商网络覆盖全球60多个国家,在业界树立起令人敬佩的品牌形象。如欲获取更多关于Pico Technology的信息,请访问如下网址:www.picotech.com。

关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。

标签 Pico Technology推 USB3.0 示波器 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

更多新闻