处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

野心的技术:体验谷歌眼镜分享

野心的技术:体验谷歌眼镜分享
来源:电子工程网 时间:2013-04-28
这是来自谷歌的革命性产品,不仅解放了用户双手,带来了前所未有的视角体验,其虚拟显示屏与语音输入功能还将改变我们传统获取信息及沟通的习惯。这也是谷歌野心的产品, 谷歌眼镜 实际上是进入谷歌网络服务的入口,搜索、社交、导航、生活信息,产品背后是谷歌无所不在的网络服务。 虽然还存在一些问题,但随着未来的逐渐改进,谷歌眼镜有可能会取代智能手机,成为我们连接网络世界的通道。



谷歌眼镜包装简洁大气,主包装盒内含:一副眼镜、一个眼镜袋、一个Micro USB充电线与接头、几副可换鼻托。谷歌还搭配两副可换镜片,墨镜与透明镜片适用于不同场合。常规版包括:白、黑、灰、浅蓝、橘红五种颜色,税前售价为1500美元(折合人民币9250元),但目前只有几千部产品,只提供给之前预定的美国用户。

谷歌眼镜主体其实是一个“眼镜架”,而官方也为用户配备了两组镜片,分别是一副墨镜和一副高透镜片。消费者版本的谷歌眼镜要等到明年才能正式上市。而近视人群的谷歌眼镜(处方版)尚未推出,而且价格可能会更高。





谷歌眼镜结构图(图从左至右各部分为电池、扬声器、CPU、摄像头、显示屏)

谷歌眼镜的电源插头为两脚插头,输入规格符合国际标准,输出为1A,与普通手机的规格一样。在实际使用过程中,用此插头仅需1个小时左右便可帮谷歌眼镜充满电量,按照推算,谷歌眼镜的内置电池容量应为1000mAh左右。



电源插头与数据线。

看到亮点没?Made in China!

电池。谷歌眼镜的电池续航时间和普通智能手机差不多,相当于朝九晚五的水平。如果频繁使用或者拍摄长视频,右侧触控板会明显发热,电量也会急剧下降。在我出门试用的一个多小时内,眼镜电量从65%下降到了25%。但值得一提的是,眼镜充电只需要1个小时的时间。

谷歌眼镜的具体参数为:500万像素摄像头,支持720P高清视频;16GB存储空间,实际可用12.5GB;显示屏分辨率为640×360;电池可坚持一天,通过Micro USB接口充电;支持Wifi 802.11b/g和蓝牙连接;扬声器通过骨传导技术,到达用户耳道;运行的是Android系统,但界面不同于智能手机。



谷歌眼镜所有功能都集成在右镜腿,正面右侧是投影显示屏与摄像头,右镜腿是主机部分,右耳后侧则是电池部分。镜腿上有三个按键,分别为快拍、开关以及骨传导按键。轻按快拍键,眼镜会立即启动并迅速抓拍照片,长按则进入视频拍摄,录制10秒视频。如果用户需要录制更长视频,可进入菜单选择。



棱镜作为谷歌眼镜的“显示器”,分辨率为640x360,显示效果等同于8英尺(约2.4米)外的25英寸的高清晰屏幕。

可以确认的是,谷歌眼镜内置的是OMAP双核处理器。除WIFI模块外,还内置有包括陀螺仪、加速计在内的传感器来识别出你脑袋的运动方向和角度。

拍照方式分两种:一是语音,抬头激活谷歌眼镜后,说“OK,Glass”激活菜单,然后只需要说“take a picture”或“record a video”就可以进行拍照或拍摄视频。在语音指令的情况下,拍摄视频时默认仅拍摄10秒,在这10秒过程中轻击旁边的触控区,就可以无限时地拍摄下去了。当然另外一个方式就是刚才介绍到的拍照按键。

谷歌眼镜是通过一个内部的微型投影仪和外部的半透明棱镜,将图像投射在人体视网膜上。

眼镜正面的半透明棱镜就是虚拟显示屏。谷歌眼镜的成像原理是,一部微型投影仪把画面投射到棱镜上,通过反射投到人眼并聚焦在视网膜上。



眼镜在使用前需要进行一些基本设置。Android 4.0.3版以上的安卓用户可以在谷歌Play Store商店中下载MyGlass应用,或者直接通过谷歌眼镜网页进行眼镜设置。用户通过谷歌账户登入后,输入当前的Wifi网络与密码,应用或网页会生成二维码,启动谷歌眼镜对准二维码,眼镜会自动识别接入Wifi网络。鉴于谷歌眼镜的语音输入不便用于密码输入,二维码是理想的解决方案。



谷歌眼镜的语音输入功能非常强大,完全可以不使用双手,识别准确率相当之高,超过了苹果语音助手Siri。用户完全可以在开车过程中,设置导航、搜索网络、发邮件或者打电话,但只能是在应用中预先添加的联系人,不能通过语音从电话中搜索联系人。



导航声音通过骨传导技术,通过头骨传递到耳道。

眼镜右边镜架上有个GLASS标识的突起,这就是骨传导语音输出点了。佩戴上眼镜后它将在耳后,通过振动传感器将声音振动传导至骨上进而产生可听声音。



谷歌之所以采用骨导技术进行音频输出,是为了在满足用户需求的同时避免使用分离的耳机,在一定程度上提高了谷歌眼镜的可用性。