处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

后PC时代芯片市场:三分天下ARM独有其一

后PC时代芯片市场:三分天下ARM独有其一
来源:赛迪网 时间:2013-04-28
近日外电有评论指出,近些年借助移动互联网设备的兴起, ARM 大军正步步紧逼,英特尔正在一步步被推向深渊。更为可怕的是,ARM的潜力似乎还远未完全释放,未来仍有巨大的发展空间。

据ARM季度的财报显示,季度利润已达5190万英镑(约合7940万美元),增长率为39%。远高于此前分析师的预计。ARM股价受此消息提振,当天大涨12%,在过去12个月累计增幅已超过70%。

在智能手机和平板电脑领域,ARM目前的确是兵锋正盛,市面上95%的智能手机都采用ARM设计的处理器。更重要的是,虽然发达国家的市场目前已经趋于饱和,但在很多新兴市场,智能手机才刚刚起步。

报道同时指出,随着用户对信息时效性要求越来越高,硕大笨重的PC产品正在被很多用户所放弃,转而购买平板机,这种态势自然也让ARM受益。这不仅帮助其占据了很大一部分平板机的市场份额,而且其Mali GPU技术在Android平板机市场的份额也高达60%。ARM预计,2013年Mali芯片出货量将达到2.5亿片,比去年增长60%。

从目前的情况看,ARM的市场份额扩张的确非常迅速。其专利授权收入的增速甚至已经超过市场平均增速的15-20%。其中数字电视领域为其贡献颇大,关键的是在这一领域并没有能与之抗衡的竞争对手。ARM今年季度订单量相较去年第四季度增长了5%。

不过,ARM毕竟是新兴势力,老牌芯片巨头英特尔也并未对其的扩张听之任之,反击喝阻的手段同样猛烈。其即将于今年量产的Intel Bay Trail处理器,不仅在性能方面超出ARM产品,而且在功耗方面也进一步降低。虽然有观点认为,ARM同样可以在服务器市场向英特尔发难。但在该领域,英特尔的生态系统已经完全成熟,若要打破这种成熟,非数年难见其功。关键的是,英特尔也在不断的发展。

ARM的成功有目共睹,从市场和用户的角度来看,这当然是一件好事。毕竟只有在竞争的环境下才会产生优秀的产品。不过从目前的情况看,ARM虽然已经引起了英特尔的高度关注,但业界对其的评价似乎却也有些言之过高,其还远达不到和英特尔对等强大的程度,而且在很多高性能计算方面,ARM与X86架构的差距还相去甚远。其未来比较大的可能是和AMD一起,在 芯片市场 上与英特尔形成三分天下有其一的格局。