处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Marvell联手MSi、3M 助其制造面向零售市场的LED系列产品

Marvell联手MSi、3M 助其制造面向零售市场的LED系列产品
来源:EEWORLD 时间:2013-04-26

2013年4月25日,北京讯—— 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技( Marvell ,NASDAQ: MRVL)今日宣布,MSi LED 照明已采用Marvell® 88EM8183深度调光单级交流/直流LED 驱动器集成电路(IC),装备其为3M公司制造的全新LED灯泡产品线。作为 MSi的精心之选,Marvell 88EM8183 LED驱动器与各类已安装调光器高度兼容,拥有与白炽灯泡相似的深度调光性能,且所需组件数为业界少。凭借Marvell驱动器,3M推出了业界的兼容LED灯泡调光器,并通过主要零售商进行销售。

Marvell公司绿色能源产品副总裁Kishore Manghnani表示:“今天的消费者需要低成本且具备先进调光功能的住宅LED照明。通过与MSi和3M的合作,我们不仅满足这一需求,还进一步推动了大众市场对LED解决方案的应用。我们很高兴MSi和3M 公司的LED灯泡产品采用Marvell 的技术。高度集成的Marvell 88EM8183 LED驱动器有助于MSi推出多种规格外观的高性能、经济实惠的LED灯泡,使3M照明产品在美国零售市场上保持。”

高度集成的Marvell LED驱动器大大降低了材料清单(BOM),使MSi能够制造极具性价比的高性能3M LED灯泡并销售。Marvell 88EM8183 LED驱动器IC专为可平滑调节低至1% LED电流的深度调光而设计,与同类LED驱动器解决方案仅能实现10%至20%的调光相比,显著提高了性能。此外,88EM8183 IC与全球不同制造商推出的多种不同类型的(TRIAC)壁式调光器兼容。

MSi 公司的William Weiss表示:“我们对多家厂商进行了评估,重点关注各厂商解决方案在合理成本下对已安装调光器的支持能力,这是为了满足消费者需求而展开的至关重要的一步。
Marvell 88EM8183 LED驱动器因其性能、价格和整体品质成为了我们的选择。 Marvell驱动器将所需元件数量减少了近一半,大大降低了材料清单,帮助我们的团队以更低的价格向终用户提供灯泡产品。 Marvell的解决方案实现了程度的集成,使我们的团队能够向全国消费者提供不同规格外观的灯泡产品。”

Marvell 88EM8183产品特性
Marvell 的88EM8183 集成电路:
• 采用了先进的调光控制算法,符合美国国家电气制造商协会SSL 6(NEMA SSL 6) 调光 标准的要求。
• 采用了Marvell独特的原边电流控制方法,该方法无需光耦和有关的反馈电路,同时在很宽的AC输入范围内提供非常高的调节准确度。
• 集成了高压启动电路,以在加电时供电,从而无需外部场效应晶体管(FET)和有关的电源电路。
• 可监视调光器状态,并管理调光器负载,以通过内部的数字内核和模拟电路保持正常工作,从而无需市场上现有解决方案所需的外部调光器泄放电路。
• 通过独特的设计方法,实现了高达90%的效率、高于0.95的功率因数和低于20%的总谐波失真,使照明OEM和ODM能轻松超过“能源之星”的要求。
• 针对隔离式和非隔离式LED灯,支持反激式和降压-升压型拓扑。





相关链接:
• 产品信息://www.marvell.com/led-lighting/drivers/88EM8183/
• Marvell 媒体材料://www.marvell.com/company/press_kit/

关于Marvell
Marvell(纳斯达克代码:MRVL)是的完整芯片解决方案提供商,旨在实现数字化“美满互联的生活”。Marvell公司拥有从移动通信、存储、云基础设施、数字娱乐到家庭内容交付的多元化产品组合,将完整的平台设计与业界的性能、安全性、可靠性和效率相结合。作为消费电子、网络和企业系统的强大核心,Marvell公司令合作伙伴及其客户始终站在创新、性能和大众诉求的前沿。Marvell公司致力于提高大众的生活体验,通过为世界各地的用户提供移动性和易于访问的服务,为社交网络、生活和工作增添价值。
在本篇新闻稿中,“Marvell”指美满电子科技公司及其子公司。如需了解更多信息,请访问:www.marvell.com.cn