• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

爱立信TD-LTE策略 欲夺中移动200亿大单

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-25

分享至:
  • 近期启动的LTE全球路演活动上, 爱立信 透出了自己的 TD-LTE 发展策略。在到底是基于D频段(2500—2690MHz)还是F频段(1880MHz-1920MHz)组网上,爱立信强调,D+F频段混合组网是方案。D频段应该是城区部署的重点。针对F频段的建设来说,F频段新建较TD-SCDMA升级在性能、优化及维护等方面均有优势,在建设进度及投资效益上也无明显差异。

    值得玩味的是,爱立信的此次表态似乎与中国移动的策略紧密相关。

    近日有消息称中国移动2013年TD-LTE扩大规模实验将于本周正式启动,建设规模约为20万个基站,5月将启动TD-LTE主设备招标,整体规模达到200亿。这也意味着中国移动在2013年的417亿投资半数将用于此次TD-LTE招标,多家通信设备商将分食这块大蛋糕。

    有传闻称,中国移动已基本定调TD-LTE建设将以F频段(1880MHz-1920MHz)为主,这意味着原TD-SCDMA厂商比如中兴、华为等国内厂商在下一轮TD-LTE招标中占据主动权。爱立信、诺西等国际厂商可能失去了先发优势。

    如果以上消息为真,爱立信明确基于TD-LTE的建网策略可看做应对中国移动的招标而来。

    此前,爱立信亚太区高级副总裁马志鸿在出席2013年移动世界通信大会时曾表示,爱立信对之前获得的TD-LTE市场份额非常的不满意。当时,他表示,爱立信之前主要精力在FDD LTE,但现在爱立信将工作重心转移到TD-LTE,对下一阶段中国移动的招标做好充分的准备。

    在技术层面,爱立信是首家在TD-LTE试验网中实现上行多小区协作功能的厂商。此次在路演卡车上,爱立信也现场演示了该功能。上行多小区协作技术作为LTE Advanced系统的关键技术之一,通过多个小区联合接收并合并处理终端发出的信号,增大上行信号强度、有效抑制邻区干扰,对提升网络容量和覆盖、改善小区边缘用户体验具有重要作用。通过采用上行多小区协作功能,在小区边缘可获得约50%-100%的上行吞吐率增益。

    从全球LTE的发展来看,LTE已成为史上发展快的通信技术。同样是达到5000万用户,GSM用了60个月,WCDMA用了48个月,而LTE只用了34个月。2012年,LTE网络建设进入爆发期,全球LTE商用网络从2011年的40个猛增到130个。据GSA预测,到2013年底,LTE商用网络将达到248个。

    爱立信预计,到2018年,全球移动用户数将超过90亿,智能手机用户数将超过30亿。到2018年底,移动数据流量将达到2012年的12倍。

  • 标签 爱立信 TD-LTE 中移动 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

    更多新闻