处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

友达OLED技术发展进程

友达OLED技术发展进程
来源: DIGITIMES 时间:2013-04-23
友达 是台湾甚早投入 OLED 研发的面板厂,在2000年时成立OLED团队,开始进行研发。在2002年1月时,友达成功自行开发出OLED技术,而当时友达的OLED团队亦是全球自行研发结合非晶矽(a-Si)TFT与低温多晶矽(LTPS)技术的主动式全彩OLED技术团队,并于同年9月发表结合LTPS技术的4寸主动式全彩有机发光二极体。
2003年5月,友达与UDC共同开发有机发光显示器面板,是全球首次将磷光(Phosphorescent)发光技术应用于非晶矽的主动式全彩OLED。2004年10月,友达科技中心发表全球片双面全彩主动式矩阵有机发光显示器(AMOLED)。2005年10月,友达以遮罩制程达到270ppi VGA高解析度的3寸AMOLED,并于2006年6月,量产全球片2寸AMOLED手机面板。

2009年10月时,友达发表14寸Full HD解析度的OLED电视面板,并于2011年10月发表厚度3 mm的32寸FHD OLED电视以及4寸全彩可挠式AMOLED显示面板(Flexible AMOLED)。2012年10月时,友达发表4.65寸OLED面板技术,采用特殊的画素排列设计,解析度达317ppi。

步入2013年后,友达先是在1月的CES展上,与Sony共同发表全球首款/全球的56寸4K OLED电视,此为友达与客户共同开发而成;此外,友达并于4月时,在大陆「中国电子资讯博览会(CITE 2013)/深圳光电显示周暨彩电节(CODE 2013)」展览中,首度发表443ppi解析度的5寸FHD OLED智慧型手机面板。

同年4月,友达内部OLED技术团队自主开发出全球的65寸FHD OLED TV面板,采用金属氧化物半导体(Oxide) TFT背板,与世界的6代精细金属遮罩(FMM)OLED蒸镀技术,成功克服Oxide TFT不稳定性与大型金属遮罩易变形导致混色的问题。

为考量技术机密,截至目前为止,该款65寸FHD OLED TV面板仅在友达内部进行展示,同时提供给部分客户与供应商参观,并未进行公开展示,但计划在5月的SID展览上发表相关技术论文。