处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器携手惠普月球探测器计划与惠普探路者创新产业环境,提供更好云技术途径

德州仪器携手惠普月球探测器计划与惠普探路者创新产业环境,提供更好云技术途径
来源:EEWORLD 时间:2013-04-23

日前, 德州仪器 (TI) 宣布加入 惠普月球探测器 计划 (HP Project Moonshot) 与惠普探路者创新产业环境 (HP Pathfinder Innovation Ecosystem),并表示将帮助惠普开发针对新型 IT 工作量优化的节能创新服务器技术。TI基于 KeyStone II 的多核片上系统 (SoC) 用于惠普月球探测器系统核心,可进一步提升创新解决方案(针对当前超大型主机需求进行专门优化)的设计、交付、标准化以及部署 工作。

惠普月球探测器计划是历时数年、分数个阶段的项目,旨在开发包括极低能耗处理技术的系列软件定义服务器,帮助缓解来自新兴应用发展趋势的基础设施压力。惠普月球探测器系统正在开创未来超大型主机技术,是首款针对新型 IT 设计的现代架构解决方案,可充分利用专门设计的革命性突破服务器帮助客户显著降低物理空间需求、能源使用与成本。

TI 与惠普过去一年的密切合作可确保 TI SoC 是惠普月球探测器平台的理想选择。TI 基于 KeyStone II 的 SoC 将定浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核与多个 ARM® Cortex™-A15 MPCore™ 处理器以及数据包处理、安全处理及以太网开关技术进行完美结合,可为客户提供高性能计算、云计算以及通信基础设施市场各种应用所需的高性能、可扩展性与可编程性。这些 SoC 能以与现有解决方案相同的功耗为客户提供超过 4 倍的容量与性能。这在很大程度上要归功于 C 语言可编程浮点 C66x DSP 内核,其能够以低功耗实现强大的计算性能。这些 SoC 具有多合一特性与强大的功能,可提供业界的性能与电源效率。KeyStone 架构的其它特性包括:

• 这是 ARM Cortex-A15 MPCore 处理器在基础设施级嵌入式 SoC 中的业界首款实施方案,可在显著降低的功耗下为开发人员提供优异的容量与性能,能够充分满足网络与高性能计算等应用需求;
• 提供 Cortex-A15 处理器、C66x DSP 以及数据包处理、安全处理及以太网开关技术的完美结合,可将实时 云技术 转变为优化的高性能、低功耗处理平台;
• 提供 20 多种软件兼容装置适用于KeyStone I 与 KeyStone II 两代系列,客户可从众多装置中简易设计出具整合、低功耗与低成本的产品,符合高效能市场需求。

德州仪器处理器副总裁 Brian Glinsman 表示:“TI SoC具备扩展性与高效能,搭配惠普月球探测器系统低功耗需求,提供客户开发因应市场变迁与严格需求的解决方案,例如高效能运算、云端运算、通讯基础架构等市场。TI SoC为针对想兼顾高效能与低耗能客户的理想选择。TI 盼望与惠普的合作,可在市场创造新商机。”

扩展的惠普探路者创新产业环境可在业界的技术合作伙伴之间构建紧密协作,共同加速工作量优化型低功耗服务器的开发与部署,从而可帮助推动惠普月球探测器发展。作为惠普探路者创新产业环境的成员,TI 积极同惠普以及超过 25 家硅芯片、操作系统及独立软件厂商 (ISV) 合作,加速推进创新,实现效率与量程的新突破。

惠普业界标准服务器与软件事务超大型主机业务部副总裁兼总经理 Paul Santeler 指出:“当今世界中,人与事物彼此相连,现有 IT 科技基础架构已面临前所未见的压力。藉由众多业界领导伙伴合作开发,不断加速创新解决方案脚步,惠普月球探测器将改变客户与消费者互动模式。”

TI 在线技术支持社区
欢迎加入德州仪器在线技术支持社区与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com 。

关于 TI KeyStone 多核架构
德州仪器 KeyStone 多核架构是真正的多核创新平台,可为开发人员提供一系列稳健的高性能低功耗多核器件。KeyStone 架构可实现革命性突破的高性能,是 TI TMS320C66x DSP 产品系列的开发基础。KeyStone 不同于任何其它多核架构,它可在多核器件中为每个内核提供全面的处理功能。基于 KeyStone 的器件专门针对无线基站、任务关键型、测试与自动化、医疗影像以及高性能计算等高性能市场进行了优化。了解更多详情:www.ti.com/c66multicore。

商标
所有商标均是其各自所有者的财产。